请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 工具与软件:
您好!
芯片:AM62A7
MCAL 版本:MCAL_SitaraMpu_09.02.00.05
我们希望通过 Mcal 的 CddIpc 模块配置两个远程内核、具体要求如下:
1.运行 Mcal 的内核
CDD_IPC_CORE_MCU_R5FSS0_0
2.两个远程内核
CDD_IPC_CORE_A53SS0_0、运行 Linux。
CDD_IPC_CORE_R5FSS0_0、运行 FreeRTOS。
对于上述要求、是否可以实现 Mcal 的 CddIpc 模块?
如果是、您能否提供示例配置文件(CddIpc.xdm)和示例代码。
谢谢。