This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4-VH 开发板在 DP 到 HDMI 转换后无法显示的问题

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471570/tda4vh-q1-the-problem-of-tda4-vh-development-board-not-displaying-after-dp-to-hdmi-conversion

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好、TI 专家

目前、我们要求仅在 HDMI 接口的显示器上显示 VH 输出图像。

但我们无法使用 DP 到 HDMI 线束成功显示图像。

我们执行了以下操作:

将 SDK_builder 文件夹中 vision_apps_build_flags.mak 文件中的"Build_enable_ETHFW?=yes"更改为"Build_enable_ETHFW?=no"。

对"main. C" 、如下图所示:

此解决方案有什么问题吗? 或者如何使用 HDMI 显示 VH 图像?