This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62x CCS 初始脚本

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471616/am625-am62x-ccs-init-scripts

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

现在、我们针对 Linux SDK 和 MCU Plus SDK 的指令基本上期望您能够通过某种方式将 SBL 加载到处理器上来运行初始化。

在 CCS 中是否有办法通过 GEL 脚本实现这一点而无需通过引导加载程序接口加载 SBL?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我已将您的问题分配给我们的域名专家,请允许他们一些时间来与您联系。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我们没有任何使 AM62x 初始化/加载 SBL 的 CCS 脚本、我们必须仅在 AM62x 的情况下通过 UART_uniflash 脚本加载 SBL

    此致、

    开会。