This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:芯片温漂问题

Guru**** 2466960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471494/processor-sdk-am62x-chip-temperature-drift-issues

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

你(们)好

在使用过程中、我们以1S 的间隔获得 thermal_zone0的温度值、发现温漂很大。 芯片手册中没有与温度传感器精度和温度漂移相关的参数。

该器件被置于25℃ 环境温度下、并运行了应力测试程序。
Stress-ng --cpu 4 --vm 4 --vm-bytes 64M --timeout 86400s &

以下是我的问题:
1.这是正常现象吗?
2.如果不是正常的,如何提高准确度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有人会回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的问题分配给我们的域名专家,请允许他们一些时间来与您联系。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    内部温度传感器的精度为+/- 5°C。让我再给硬件团队做进一步评论。

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    您将执行压力测试和测量传感器温度。  

    我预计温度会根据负载而变化。

    我不确定我是否理解这个问题-请详细说明。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     是、

    我将以1S 的间隔运行应力测试和测量温度

    据我所知,温度将继续升高,但在实际测量中,有几个大波动。 我想问一下这是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu Chen、  

    传感器测量精度与压力测试导致的温度变化相结合。

    这些变化不应成为问题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、顺便说一下、AM62x 芯片温度传感器的精度是±5摄氏度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu Chen、

    以下常见问题解答可能提供其他信息、包括传感器测量精度。

    (33)[常见问题解答] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计–VTM -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它解决了我的疑虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu Chen、

    很高兴听到并感谢您。

    此致、

    Sreenivasa