工具与软件:
大家好、团队成员:
我们将 Variscite 的 AM62 SOM 与为 Symphoney 载板提供的 Yocto kirkstone 基础映像用作器件评估套件。
定制 OSD 显示(4个数据链接、1个时钟):
我们有自己的定制 dauther (载体)板、在 LVDS2端口上、其上连接了不同的 OSD 显示屏。 我们进行了以下配置:
i.在器件树中定义 LVDS2引脚多路复用器
II.如上所述定义第二个引脚控制引脚
III.配置 PORT@2 用户 DSS_PORT (同时注释 PORT@0 )
iv.在显示节点下、使用 oldi1配置 port1
v.更改兼容的自定义显示类型
六.在 panel-simple.c 下添加显示计时设置