This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:TMDS64EVM J24 -在 AM64X SDK Linux (或 Linux-RT)中-需要设置为 USB 小工具设备以确保 VBUS 不由 EVM 驱动的任何特定功能(即主机驱动 VBUS)

Guru**** 2468020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472257/tmds64evm-tmds64evm-j24---in-am64x-sdk-linux-or-linux-rt---anything-specific-needed-to-be-set-as-a-usb-gadget-device-to-ensure-vbus-is-not-driven-by-the-evm-ie-host-drives-vbus

器件型号:TMDS64EVM

工具与软件:

我正在寻找一种特定的设置来告知通用 Linux USB 驱动程序(除非我必须与 USB3SS 联系)、以确保将 EVM 配置为小工具设备。 请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    当在 devicetree USB 节点中将 dr_mode 设置为"peripheral"时、USB 驱动程序不会将 USB0_DRVVBUS 引脚驱动为高电平、因此 VBUS 不会由 EVM 驱动。