工具与软件:
大家好、专家
我参考该链接 J722S MCU+ SDK: SBL SD HLOS 成功引导、但发现根文件系统选择在设备树(例如 root=/dev/mmcblk1p2)中是固定的、如果我想能够动态地选择不同的根文件系统应该如何实现它。 例如、当 SDcard 存在时、使用 mmcblk1p2;当 sdcard 不存在时、使用 eMMC、例如 mmcblk0p2或 mmcblk0p3。
电路板:定制电路板
SDK: 10_00_00_08
此致、
Bing
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、专家
我参考该链接 J722S MCU+ SDK: SBL SD HLOS 成功引导、但发现根文件系统选择在设备树(例如 root=/dev/mmcblk1p2)中是固定的、如果我想能够动态地选择不同的根文件系统应该如何实现它。 例如、当 SDcard 存在时、使用 mmcblk1p2;当 sdcard 不存在时、使用 eMMC、例如 mmcblk0p2或 mmcblk0p3。
电路板:定制电路板
SDK: 10_00_00_08
此致、
Bing
尊敬的 Bing:
这是从器件树文件的"bootargs"中获取的。 那么标准的方法可能就不会有。
我可以想到的是、在"arch/arm64/kernel/idreg-overrid.c"的"get_bootargs_cmdline ()"中、您将从 bootargs 中解析根装载点。 您可以在此处添加挂钩来修改此处的参数。 但我不确定如何检查 SD 卡是否存在。
此致、
Tanmay
您好、 Tanmay、
我想使用 SD 寄存器0x0FA00024的位18来检测它、但内核在读取寄存器时崩溃。
我向内核源代码中添加了一段代码 ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_00_00_08/board-support/ti-linux-kernel-6.6.6.32+git-ti/init/main.c、如下所示
#define MMC1_CTL_REG 0x0FA00024
#define CARD_DETECT (1 << 18)
/* return 1 use sd card file system */
static int use_sdcard_filesystem(void)
{
int ret;
void __iomem *mmc1_ctl_reg;
unsigned int val;
mmc1_ctl_reg = ioremap(MMC1_CTL_REG, 4);
val = readl(mmc1_ctl_reg);
ret = val & CARD_DETECT;
iounmap(mmc1_ctl_reg);
return ret;
}
日志:
[ 0.000000] ------------[ cut here ]------------ [ 0.000000] WARNING: CPU: 0 PID: 0 at mm/ioremap.c:23 generic_ioremap_prot+0xc8/0x104 [ 0.000000] Modules linked in: [ 0.000000] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper Not tainted 6.6.32 #57 [ 0.000000] Hardware name: Texas Instruments J722S EVM (DT) [ 0.000000] pstate: 800000c5 (Nzcv daIF -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--) [ 0.000000] pc : generic_ioremap_prot+0xc8/0x104 [ 0.000000] lr : generic_ioremap_prot+0x28/0x104 [ 0.000000] sp : ffff8000812a3dd0 [ 0.000000] x29: ffff8000812a3dd0 x28: 00000000810360ac x27: 0000000000000000 [ 0.000000] x26: 0000000000000000 x25: 0000000000000000 x24: ffff8000813df000 [ 0.000000] x23: 0068000000000f13 x22: 0068000000000713 x21: ffff8000800ae5a0 [ 0.000000] x20: 000000000fa00024 x19: 0000000000000004 x18: 0000000000000006 [ 0.000000] x17: 000000000000002f x16: 00000000fdc612e0 x15: ffff8000812a3870 [ 0.000000] x14: 000000000000000a x13: ffff8000812bea50 x12: 00000000000000d8 [ 0.000000] x11: 0000000000000048 x10: ffff800081316a50 x9 : ffff8000812bea50 [ 0.000000] x8 : 00000000ffffefff x7 : 0000000000000018 x6 : ffff80008140e638 [ 0.000000] x5 : ffff80008140e638 x4 : 0000000000000000 x3 : 0000000000000000 [ 0.000000] x2 : 0068000000000713 x1 : 0000000000000004 x0 : 0000000000000000 [ 0.000000] Call trace: [ 0.000000] generic_ioremap_prot+0xc8/0x104 [ 0.000000] ioremap_prot+0x50/0x78 [ 0.000000] start_kernel+0xac/0x6f0 [ 0.000000] __primary_switched+0xbc/0xc4 [ 0.000000] ---[ end trace 0000000000000000 ]--- [ 0.000000] +++++++++++++ [ 0.000000] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000000000000 [ 0.000000] Mem abort info: [ 0.000000] ESR = 0x0000000096000004 [ 0.000000] EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits [ 0.000000] SET = 0, FnV = 0 [ 0.000000] EA = 0, S1PTW = 0 [ 0.000000] FSC = 0x04: level 0 translation fault [ 0.000000] Data abort info: [ 0.000000] ISV = 0, ISS = 0x00000004, ISS2 = 0x00000000 [ 0.000000] CM = 0, WnR = 0, TnD = 0, TagAccess = 0 [ 0.000000] GCS = 0, Overlay = 0, DirtyBit = 0, Xs = 0 [ 0.000000] [0000000000000000] user address but active_mm is swapper [ 0.000000] Internal error: Oops: 0000000096000004 [#1] PREEMPT SMP [ 0.000000] Modules linked in: [ 0.000000] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper Tainted: G W 6.6.32 #57 [ 0.000000] Hardware name: Texas Instruments J722S EVM (DT) [ 0.000000] pstate: 600000c5 (nZCv daIF -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--) [ 0.000000] pc : readl+0x0/0x18 [ 0.000000] lr : start_kernel+0xc4/0x6f0 [ 0.000000] sp : ffff8000812a3e40 [ 0.000000] x29: ffff8000812a3e40 x28: 00000000810360ac x27: 0000000000000000 [ 0.000000] x26: 0000000000000000 x25: 0000000000000000 x24: ffff8000813df000 [ 0.000000] x23: 0068000000000f13 x22: ffff8000812a9940 x21: 0068000000000713 [ 0.000000] x20: 0000000000000e12 x19: 0000000000000000 x18: 0000000000000006 [ 0.000000] x17: 000000000000002f x16: 00000000fdc612e0 x15: ffff8000812a3870 [ 0.000000] x14: 0000000000000000 x13: ffff8000812bea50 x12: 0000000000000126 [ 0.000000] x11: 0000000000000062 x10: ffff800081316a50 x9 : ffff8000812bea50 [ 0.000000] x8 : 00000000ffffefff x7 : ffff800081316a50 x6 : 80000000fffff000 [ 0.000000] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000000 x3 : 0000000000000000 [ 0.000000] x2 : 0000000000000000 x1 : ffff8000812b2b40 x0 : 0000000000000000 [ 0.000000] Call trace: [ 0.000000] readl+0x0/0x18 [ 0.000000] __primary_switched+0xbc/0xc4 [ 0.000000] Code: d53cd040 d53cd040 d53cd040 d53cd040 (b9400000) [ 0.000000] ---[ end trace 0000000000000000 ]--- [ 0.000000] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task! [ 0.000000] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task! ]---
奇怪的是,我编译了代码到一个模块使用 insmod 加载模块,没有出现恐慌,这是什么原因?
此致、
Bing