请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X 工具与软件:
您好!
我在低功耗嵌入式系统中使用 AM437x 处理器、但会遇到当处理器进入低功耗模式时无法持续处理中断的问题。 在某些情况下、中断不会触发或完全丢失。
有人在 AM437x 上使用低功耗模式时是否曾遇到过类似的中断处理问题?
感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我在低功耗嵌入式系统中使用 AM437x 处理器、但会遇到当处理器进入低功耗模式时无法持续处理中断的问题。 在某些情况下、中断不会触发或完全丢失。
有人在 AM437x 上使用低功耗模式时是否曾遇到过类似的中断处理问题?
感谢您的帮助!
尊敬的 Mel:
只需几个问题即可开始:
1.您能解释一下中断是如何定义的吗? 这是在器件树中还是在用户空间中?
2.使用什么类型的中断作为唤醒源? GPIO、UART 或其他任何产品? 输出"cat /proc/interrupts "会很有帮助。
3.您希望使用多个唤醒源还是仅使用一个?
4.是否已在 TI EVM 而不是定制硬件上复制了此内容?
此致、
Anshu