工具与软件:
表10-11第2列的中断源确实会让用户感到困惑。

在此表中、哪个 IRQ 编号映射到系统节拍?
上表中 NVIC IRQ 1-15映射到的 IRQ 编号是什么?
我希望中断源应该像模块(计时器)、事件(溢出)组合这样有意义、而不仅仅是把 TI 内部 文档关键字转储为用户手册
谢谢!
吉姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
表10-11第2列的中断源确实会让用户感到困惑。

在此表中、哪个 IRQ 编号映射到系统节拍?
上表中 NVIC IRQ 1-15映射到的 IRQ 编号是什么?
我希望中断源应该像模块(计时器)、事件(溢出)组合这样有意义、而不仅仅是把 TI 内部 文档关键字转储为用户手册
谢谢!
吉姆
吉姆
中断章节已更新、将包含在下一个 TRM 版本中。 下面是更新的副本。
-保罗
e2e.ti.com/.../AM62x_5F00_Interrupts-_2800_30Jan25_2D00_2_2900_.pdf
Paul、你好:
我们是否要尝试在 SDK v12版本中及时为 AM64x 执行相同的中断工件? 还请抄送新的营销人员 (24) Kathryn Kalouf 的个人资料- Kathryn Kalouf - TI E2E 支持论坛 、以便进行回复。
谢谢
吉姆
Jim、您好!
感谢您的耐心。
[报价 userid="346969" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467978/processor-sdk-am62x-am62rm-interrupt-sources-not-user-understandable/5635312 #5635312"]哪个 IRQ 编号是系统节拍中断?
SVCALL 是哪个 IRQ 编号?
哪个 IRQ 号是 PendSVC?
[报价]SVC 的中断号为11、PendSV 为14、Sys_tick 为15。
Cortex M4中有16个例外、这些例外如何映射到这些 IRQ 编号?
请参阅 {MCU+SDK}\source\kernel\freertos\DPL\m4\Hwip_armv7m_handlers_freertos.c 以便查看中断映射。
此致、
Tushar
我用 NXP cortex M4已经很多年了 、我知道 SVC 为11、PendSV 为14和 Sys_tick 为15、并且前16个 IRQ 映射到了前16个 IRQ 编号。 我想确认一下、TI 也在这样做。
即使从 AM62 TRM 的新版本(2025年1月版本)来看、我也无法弄清您刚才提到的那些 IRQ 映射。

用户如何使用系统节拍映射 MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_OUT_34? 最后一列中的中断源对用户没有任何意义
我已确认中断源信息、请关闭此问题。
Tushar、 Sreenivasa:
我认为"Jim Zhang" 为 Sitara 团队带来了 TI 竞争对手的意见。 具有 某些 IRQ 编号是合理的 HwiP_armv7m_handlers_freertos.c 集成到 TRM 中、以便来自 TI 竞争对手 ARM 解决方案的用户能够轻松迁移。 请注意、并不是每个人都不必对管理 IRQ 分配的原始 ARM M4内核文档(或者关于这个问题的 R5或 A53)进行检查。
请考虑这对于 SDK 12时间范围
谢谢
吉姆
TRM 的用途是什么? 是硬件设计人员还是软件设计人员? [报价]这是两种情况。
[报价 userid="346969" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467978/processor-sdk-am62x-am62rm-interrupt-sources-not-user-understandable/5642577 #5642577"]对于软件开发人员、我们需要知道我们使用的中断源是如何在处理器中映射的。 我们需要知道系统节拍的 IRQ 编号、我们需要知道 MCU_TIMER0溢出中断的 IRQ 编号。 我们需要能够从用户手动获得这些信息
文档中列出了定时器中断的映射。 例如

这表明来自 timer0的中断连接到 MCU_M4FS0、CORE0、NVIC 输入4
对于被识别为中断15源的 SysTick 以及您询问的其他问题、 我将提交一个工单、以查看是否可以在 TRM 中对其进行记录。
感谢您发送编修。
-保罗
Paul -请为 AM64x Come SDK v 11时间范围添加相同的内容;cc: k-kalouf@ti.com
这是来自的 TRM 令人困惑的部分 {MCU+SDK}\source\kernel\freertos\DPL\m4\Hwip_armv7m_handlers_freertos.c、0~15应映射到 cortex M4内核异常、不能用作计时器 IRQ
以下是中的异常处理程序 hwiP_armv7m_handlers_freertos.c、IRQ 4由 memFault exception 使用、不能为计时器中断
uint32_t _attribute__(((section (".vectors")、aligned (32))) gHwip_vectorTable[Hwip_MAX_interrupts] ={
[0]=(uint32_t)&_STACK_END、 /* 0 */
[1]=(uint32_t)&_c_int00、 /* 1 */
[2]=(uint32_t)&Hwip_NMI_handler、 /* 2 */
[3]=(uint32_t)&HwiP_hardFault_handler、 /* 3 */
[4]=(uint32_t)&Hwip_memFault_handler、 /* 4 */
[5]=(uint32_t)&Hwip_busFault_handler、 /* 5 */
[6]=(uint32_t)&hwiP_usageFault_handler、/* 6 */
[7]=(uint32_t)&Hwip_reserved_handler、 /* 7 */
[8]=(uint32_t)&Hwip_reserved_handler、 /* 8 */
[9]=(uint32_t)&Hwip_reserved_handler、 /* 9 */
[10]=(uint32_t)&Hwip_reserved_handler、 /* 10 */
[11]=(uint32_t)&vPortSVCHandler、 /* 11 */
[12]=(uint32_t)&hwiP_debugMON_handler、 /* 12 */
[13]=(uint32_t)&Hwip_reserved_handler、 /* 13 */
[14]=(uint32_t)&xPortPendSVHandler、 /* 14 */
[15]=(uint32_t)&Hwip_interrupt_handler、 /* 15 *//* SysTick */
/*其余处理程序在 Hwip_init 中设置、将用于
*"外部"NVIC 中断
*/
};
TRM 与代码不匹配。 我认为 TRM 不正确。
我对 TI 文档的一般看法是: TI 不是在建真实的房子、房子缺少许多重要部分、TI 文档写作人员认为用户可以找到正确的文档来完成房子。 问题是在一切都为用户工作之前,用户不知道他发现的乐高是否正确。 用户需要花费大量时间来验证他发现的乐高是否正确。 这会浪费新用户数吨的时间。
Paul: Jim Z 好像在要求提交 TRM 勘误表。 更好的 cc:m-firth@ti.com
Paul: 好像 Jim Z 在询问 TRM 勘误表。 Better cc :m-firth@ti.com [/报价]我们仅发布器件勘误表。
是的、我需要对 IRQ 映射进行回答或确认。 它可能不在任何正式文档中、只是一位专家、告诉我如何在 TRM 表上的源代码触发中断时将 TRM 表上的 IRQ 编号映射到 Cortex M4内核捕获的 IRQ 编号。 我需要为我的项目提供正确的映射我会让软件团队就使用的映射发表意见。
-保罗
[/quote]
Jim、您好!
很抱歉出现以上问题。
要启用 M4F 内核中断、您需要将16个值偏移值添加到所有 源中断。
例如、您需要将索引值为9的 WarmReset 中断路由到 M4F 内核。
然后、启用中断、使次数达到16+9 = 25。
HwiParams.intNum = 25;
另一个任务是、您需要将 Timer0中断路由到 M4F 内核。
在这种情况下计时器0中断索引为4、您需要为第20个数字启用中断。
HwiParams.intNum = 20;
对于 GPIO 中断、用户 不能直接启用 、这些中断分配通过 SCI 客户端完成、因为这些输出是路由器输出并在不同内核之间共享。
除了路由器中断外、您只需将16个偏移值添加到 TRM 中给出的所有中断。
此致、
Anil。