This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:如何访问 edgeai-gui-app 的日志

Guru**** 2466960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469078/edge-ai-studio-how-to-access-log-of-edgeai-gui-app

器件型号:EDGE-AI-STUDIO

工具与软件:

专家、您好!

我是如何看到 edgeai-gui-app 的 日志 SK am62a LP 的演示。

我的 自定义图像分类模型在运行模型时表现不佳 (对于所有图像/视频或摄像机、可识别的类是相同的且静态的)。

此致、

Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我把这个主题提请 EdgeAI 团队的注意。 他们将能够提供最好的协助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主日志将是运行 edgeai-init 服务的 systemctl 的一部分。 您将能够通过`journalctl -u edgeai-init`看到这一点

    但是、我建议在调试时使用/opt/edgeai-gst-apps 运行您的应用程序--您可以以 root 身份(无密码)登录 EVM、然后从这个目录开始。 我认为从开发角度来看、这会更容易、因为您可以运行应用并直接查看日志。

    请参阅此处有关配置此应用程序的文档: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-edgeai/AM62AX/latest/exports/edgeai_docs/common/configuration_file.html

    • 我建议您使用-n 命令行标签来抑制一些重复打印、这些打印可能会隐藏任何错误消息。

    有关 EVM 的启动指南、请参阅快速入门指南: https://dev.ti.com/tirex/content/tirex-product-tree/am62ax-devtools/docs/am62ax_skevm_quick_start_guide.html 

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="634264" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469078/edge-ai-studio-how-to-access-log-of-edgeai-gui-app "] 自定义图像分类模型在运行模型时表现不佳 (所有图像/视频或摄像机的识别类相同且静态)。

    您能不能为此建议一个解决方案?

    此致、

    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将向您介绍用于运行和评估定制模型的文档。 下面几行

    您是如何创建此模型和编译后的模型工件的? 这是您自己的架构吗、是从开源集线器建立的、是从 Edge AI Studio 创建的架构? 我想了解您的模型为何在此面临挑战

    对于静态输出、这可能是模型无法初始化的问题。 在目标 SOC 上运行应用程序时、请先执行以下操作、然后在应用程序运行后共享生成的日志:

    • `export TIDL_RT_DEBUG=1`在 Linux shell 中#
    • /opt/vx_app_arm_remote_log.out &#run TIOVX logger in background
    • 初始化运行时(TF lite 或 ONNXruntime)时、设置 DEBUG_LEVEL=2。
      • 对于 edgeai-gst-apps,编辑/usr/lib/python3.10/site-packages/edgeai_dl_inferer.py --在类 onnxrt (我相信你在使用这个运行时),有一组"rununtime_options"。 向其中添加了"Debug_level":2。
      • 对于 edgeai-tidl-tools、修改 examples/osrt_python/common_utils.py 中的 debug_level
      • 对于 GUI 应用程序、该选项不可用。

    调试模型的精度和性能时、一般而言、GUI 应用程序会使这一过程变得更加困难。 这不是为开发而设计的、请参阅 edgeai-gst-apps (在/opt 下)或 edgeai-tidl-tools (在 Github 上)。 我建议在单独保存的图像上使用 Python 脚本--这将更容易复制和分析。 这将是 edgeai-tidl-tools。

    但是、请首先在 CPU (在主机 PC 上或在目标器件上使用 CPU 后端)上运行的模型、并确保输出看起来良好。 如果输出不是直接来自 CPU、那么 TIDL 上的同一模型不会具有更高的精度。 在 edgeai-tidl-tools 中、 示例运行时脚本 有一个-d 命令行选项、可"禁用"卸载到 C7xMMA 加速器。

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reese、您好!

    您是如何创建此模型和编译后的模型工件的?

    我是使用 edgeai studio Web 应用程序中的模型编写器创建的。 编译后、我得到了一个编译后的模型供下载到本地 PC 中。
    在/opt/model_zoo 中安全地复制了解压缩模型。 然后在 allowedmodel.txt 中添加了模型目录的名称、并在/config 文件夹中创建了一个.Yaml 配置文件。

    BR、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajan、您好!

    感谢您的澄清。 在静态测试图像上、模型编写器界面中的模型性能是否良好? 它是否为与训练对象相匹配的不同输入图像提供了不同的结果?

    您是否还可以在设备上登录并告诉我运行`echo $EDGEAI_VERSION`的输出? 您应该使用 SDK 10.0或9.2。 尚未针对几周前发布的 SDK 10.1更新模型编写器。 一旦一个模型被编译,生成的一组"工件"将与一个 SDK 版本关联——然后它们将只适用于该 SDK 版本和 SOC/处理器。

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它也无法在 Web 应用程序的实时预览中工作。 我在模型编写器中使用 SDK 9.1工具。 在我的机器中构建的 SDK 10。 但是、当我尝试将模型部署到 EVM 时、发现 SDK v10是板载的、并且不兼容。 因此、我使用9.1的预编译 WIC 映像来加载电路板。

    BR、

    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajan:

    [报价 userid="634264" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469078/edge-ai-studio-how-to-access-log-of-edgeai-gui-app/5644818 #5644818"]在模型编写器中使用 SDK 9.1工具。 在我的机器中构建的 SDK 10。 但是、当我尝试将模型部署到 EVM 时、发现 SDK v10是板载的、并且不兼容。 因此我将使用9.1的预编译 WIC 映像加载电路板。

    好的、这是问题的一部分。 请确保模型编写器 SDK 目标和 EVM/目标器件上的 SDK 设置之间的 SDK 版本一致。

    为了澄清这一点、您使用了9.1 through 模型编写器来训练和编译模型。 然后、您尝试了 SDK 10.0、但失败了。 之后、您加载了9.1映像。 如果为真、则版本应保持一致。

    在我的机器中构建了 SDK 10。 [报价]

    这部分对我来说并不清楚。

    除非您有其他理由、否则我的建议是尽可能使用最新的 SDK。 我们的工具在10.0 SDK 时显著提高了稳健性-我建议针对10.0 SDK 编译您的模型、并使用 SDK 10.0加载目标 EVM。

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模型编写器中没有选择 SDK 10的选项。 只有两个可用选项是9.0和9.1

    BR、

    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 如果 AM62A EVM 运行9.1 SDK、并将其指定为适用于9.1 SDK 的编译模型、您可以看到这些问题吗?

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 AM62A EVM 运行9.1 SDK 时、您的模型存在以下问题、并且您已将此问题提供给自己的编译模型、同时又面向9.1 SDK?

    是的、SDK 和编译模型都是9.1。

    [报价 userid="360457" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469078/edge-ai-studio-how-to-access-log-of-edgeai-gui-app/5642616 #5642616"]一组"runtime_options"。 添加"Debug_level":2

     此代码是否正确。

    runtime_options = {                                                   
                        "tidl_tools_path": "null",                                        
                        "artifacts_folder": artifacts,                                    
                        "core_number": core_number,                                       
                        "debug_level": 2,                                                 
                    } 

    BR、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajan:

    是的、该代码看起来是正确的。 也感谢您提供日志、这很有帮助。

    您是否已一时重新启动 EVM? 当使用 TI 深度学习的程序意外崩溃或正常关闭时、可能会为加速器分配一些内存。 如果发生这样的次数足够多、则可能会由于没有剩余内存而阻止模型初始化。 重新启动即可解决该问题。  

    看起来已经发生了这种情况、当模型运行时、它会返回一些未更新的静态数据。 让我们重新启动并重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:

    我在重启后尝试了很多次。 但没有变化。

    BR、

    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajan:

    好的、没有模型本身就很难进行诊断。 如果您愿意、请在训练和编译后共享整个编译的模型制品文件夹。 如果您愿意、我们可以通过私人消息共享

    根据您所说的内容、目前尚不清楚原始模型是否在检测任何事物。  

    它在 Web 应用程序的实时预览中也不起作用。

    所以不是在设备上工作、这听起来好像。 那么、我想弄清楚最后一步是有效的。  

    您是否能够在编译屏幕中看到检测到的任何内容/精度似乎正常?  

    P.S.、我本周出差工作、可能无法定期回复。 从我在这个主题中看到的内容中、我感觉您的项目中有些地方出错了。 我建议再培训、然后重新编译模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:

    我明白你在旅行。 我已经发送了一个请求做私人消息。 在检查该模型之前、我训练了3到4个模型以相同的方式进行检查。 但没有任何功能按预期运行。  

    快乐的旅程!

    BR、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajan:

    我懂了。 我接受了您的请求并向您发送了一条消息、以便您可以共享版本。 我将回到本主题帖、为将来可能发现此问题的其他人记下任何解决方案

    我训练了3到4个模型、以同样的方式进行检查。 但没有任何功能按预期运行。  [报价]

    这是否意味着您尝试过几次训练相同的模型架构、或者您训练了3-4个不同的模型架构(例如 regnetx 和 MobileNet)? 我假设您对模型进行了3-4次重新训练、但我想进行确认

    BR、
    Reese