This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:是否支持 DDR4 (不支持 LPDDR4)?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472173/dra821u-is-ddr4-not-lpddr4-supported

器件型号:DRA821U

工具与软件:

我们正在开始使用 DRA821U 处理器的新设计、我想知道此处理器是支持常规(1.2V) DDR4 还是仅(1.1V) LPDDR4的用例?

我们不打算使用任何低功耗模式或 DDR 保持状态。

如果此处理器支持 DDR4、您可以建议使用哪种 PMIC、或者我们需要如何调节 PMIC 电压?

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    DRA821U 仅支持1.1V VDDQ 电源下的 LPDDR4。

    此致、
    Kevin