This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMIC IC TPS6594133ARWERQ1在更换有故障的 IC 后无法启用、IC 未检测到输出。

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465790/pmic-ic-tps6594133arwerq1-fails-to-enable-after-replacing-faulty-ic-no-output-detected-from-the-ic

器件型号:J784S4XEVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VHTPS6594-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

J784S4XG01EVM (TDA4AP、TDA4VP、TDA4AH、TDA4VH)

版本:PROC141E4

PMIC:TPS6594133ARWERQ1

问题说明: 我们目前将 J784S4XG01EVM 电路板用于 POC 开发工作、并且在意外的 PMIC 短路(TPS6594133ARWERQ1)问题后遇到重大硬件问题。  电源问题发生后、我们仅观察到 LD7 (VSYS_3V3)、LD8 (VSYS_MCUIO_3V3)、LD9 (VSYS_IO_3V3)、仅 启用 LD7 (VSYS_3V3)。 由于 VSYS_MCUIO_3V3、VSYS_IO_3V3取决于 PMIC (TPS6594133ARWERQ1)、因此我们更换了故障 PMIC (TPS6594133ARWERQ1)并再次尝试为电路板供电。 同样的问题仍然存在、仅 启用了 LD7 (VSYS_3V3)。 我们尝试了使用原理图调试 PMIC 的所有输入。 我们尚未找到确切的根本原因。

以下是我们的分析:

引脚编号   PMIC 的输入 常见 要启用的相邻关系 开/关 引脚编号   来自 PMIC 的输出 常见 开/关
4. VCCA VCCA - 提供中断 2. VOUT_LDOVINT VINT_PMIC_1V8 出错
48. VIO_IN VIO_IN - 提供中断 3. VOUT_LDOVRTC VRTC_PMIC_1V8 出错
26. PVIN_B1 PVIN_B1 - 提供中断 13. VOUT_LDO1 VDD_MCUIO_1V8_REG 出错
17. PVIN_B2 PVIN_B2 - 提供中断 11. VOUT_LDO2 VDD_MCUIO_3V3_REG 出错
45. PVIN_B3 PVIN_B3 - 提供中断 9. VOUT_LDO3 VDA_DLL_0V8_REG 出错
54. PVIN_B4 PVIN_B4 - 提供中断 7. VOUT_LDO4 VDA_MCU_1V8_REG 出错
35. PVIN_B5 PVIN_B5 - 提供中断 27. SW_B1A VDD_DDR_1V1 出错
8. PVIN_LDO3 PVIN_LDO3 - 提供中断 28. SW_B1B VDD_DDR_1V1 出错
10. PVIN_LDO4 PVIN_LDO4 - 提供中断 15. SW_B2A VDD_DDR_1V1 出错
12. PVIN_LDO12 PVIN_LDO12 - 提供中断 16. SW_B2B VDD_DDR_1V1 出错
52. OVPGDRV OVPGDRV - 提供中断 43. SW_B3A VDD_RAM_0V85_REG 出错
51. VSYS_SENSE VSYS_SENSE - 提供中断 44. SW_B3b VDD_RAM_0V85_REG 出错
20. nPWRON/使能 PMIC_ENABLE - 提供中断 55. SW_B4A VDD_IO_1V8_REG 出错
47. GPIO4 SoC_PWR_WKn - 提供中断 56. SW_B4B VDD_IO_1V8_REG 出错
38. OSC32KIN LEOA_OSC32KIN - 出错 34. SW_B5A VDD_MCU_0V85_REG 出错
46. GPIO3 SoC_SAFETY_ERRZ MCU 实现 出错 39. OSC32KOUT LEOA_OSC32KOUT 出错
18. GPIO7 MCU_SAFETY_ERRZ MCU 实现 出错 40. OSC32KCAP LEOA_OSC32KCAP 出错
41. GPIO8 PMIC_WDOG_DISABLE | MAIN_PWRGRP_IRQn_BUF PMIC 输出 出错 1. AMUXOUT AMUXOUT_A 出错
42. GPIO10 MCU_PWRGRP_IRQn PMIC 输出 出错 25. nRSTOUT H_MCU_PORz 出错
22. FB_B1 VDD_DDR_1V1 PMIC 输出 出错 14. nINT H_MCU_INTn 出错
49. FB_B4 VDD_RAM_0V85 PMIC 输出 出错 29. EN_DRV EN_DRV 出错
50. FB_B4 VDD_IO_1V8 PMIC 输出 出错 23. GPIO5 EN_GPIO_RET_3V3 出错
37. FB_B5 VDD_MCU_0V85 PMIC 输出 出错 24. GPIO6 EN_DDR_RET_1V1 出错
19. GPIO9 EN_3V3_VIO 出错
53. GPIO11 H_SOC_PORz 出错
注意: LD7 VSYS_3V3 PMIC 输出 提供中断
LD8 VSYS_MCUIO_3V3   PMIC 输出 出错
LD9 VSYS_IO_3V3   PMIC 输出 出错

导通条件:在默认范围内观察到电压。 关闭条件、未观察到电压。

我们已经检查了 PMIC 的所有必要输入。 它们开启和关闭取决于 PMIC 输出本身、PMIC 输出本身作为 EN 信号进入其他 IC、然后从这些 IC 输出 返回到 PMIC IC 作为输入。 但是、PMIC 的所有输出均关闭。  我们还检查了内核电源 VDD_CPU_AVS 和 VDD_CORE_OV8的电源序列。 它们都开启。

我们需要您的支持、以了解 在更换有故障的 PMIC (TPS6594133ARWERQ1)时、我们是否需要进行任何软件配置和 NVM 设置。

我们还需要您的支持、以了解确切的根本原因并为电路板加电。  请提供有关如何继续进行进一步诊断和可能的返工的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="575597" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465790/pmic-ic-tps6594133arwerq1-fails-to-enable-after-replacing-faulty-ic-no-output-detected-from-the-ic "]我们目前正在将 J784S4XG01EVM 电路板用于我们的 POC 开发工作、并且在意外的 PMIC 短路(TPS6594133ARWERQ1)问题后遇到了一个重大硬件问题。  电源问题发生后、我们仅观察到 LD7 (VSYS_3V3)、LD8 (VSYS_MCUIO_3V3)、LD9 (VSYS_IO_3V3)、仅 启用 LD7 (VSYS_3V3)。 由于 VSYS_MCUIO_3V3、VSYS_IO_3V3取决于 PMIC (TPS6594133ARWERQ1)、因此我们更换了故障 PMIC (TPS6594133ARWERQ1)并再次尝试为电路板供电。 同样的问题仍然存在、仅 启用了 LD7 (VSYS_3V3)。 我们尝试了使用原理图调试 PMIC 的所有输入。 我们未找到确切的根本原因[/QUOT]

    您是否有任何演示此短路的示波器快照、有关原始问题的任何详细信息都非常有用、否则您需要用另一个正常工作的 PMIC 替换一个正常工作的 PMIC

    请仔细阅读 PMIC 用户指南、为了更好地与上电序列保持一致、提供的任何示波器屏幕截图都将非常有用: 链接到此处的 PMIC 用户指南

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas McNamara、

    当电路板正常时、它可以检测0.7安的电流。 我们正在检查 PMIC (TPS6594133ARWERQ1)引脚编号处的引脚电压 42 (GPIO4)。 由于某些意外的引脚短路、电流从0.7安培降至0.1安培、并且 LD8 (SYS_MCUIO_3V3)和 LD9V (VSYS_IO_3V3) 关闭。 由于 SYS_MCUIO_3V3是 PMIC 的输出(TPS6594133ARWERQ1)、VSYS_IO_3V3取决于来自 PMIC 的输出 EN 信号(TPS6594133ARWERQ1)。 我们认为 PMIC 一定要满足需求。 然后、为了分析故障原因、我们执行了一些步骤:

    步骤1:我们检查了 TPS6594133ARWERQ1的所有输入和输出电容器。 输入侧电容器正常、但一些降压稳压器电容器短路。  
    第2步:我们认为 PMIC 可能已经消失。 因此、我们将 PMIC 替换为新的可正常运行的 PMIC。
    步骤3:我们再次检查了 PMIC 的输出侧电容器。 短路消失了。
    步骤4:我们尝试再次为电路板加电。 我们意识到、同样的情况仍然存在。 两人都是一样的。
    步骤5:我们然后检查 PMIC 的所有输入和输出信号。 我们发现所有输出信号均已 关闭(电压电平为0V)、PMIC 的一些输入也已关闭(电压电平为 0V)。 下面列出了我们检查的所有输入和输出信号的列表:

    我们需要您的支持、以了解确切的根本原因并为电路板加电。 我们还希望就进一步的诊断与 TI 进行联系。 请提供有关如何继续进行进一步诊断和可能的返工的指导。

    引脚编号   输入 常见 要启用的相邻关系 开/关 引脚编号   输入 常见 开/关
    4. VCCA VCCA - 导通(3.3V) 2. VOUT_LDOVINT VINT_PMIC_1V8 关闭(0V)
    48. VIO_IN VIO_IN - 导通(3.3V) 3. VOUT_LDOVRTC VRTC_PMIC_1V8 关闭(0V)
    26. PVIN_B1 PVIN_B1 - 导通(3.3V) 13. VOUT_LDO1 VDD_MCUIO_1V8_REG 关闭(0V)
    17. PVIN_B2 PVIN_B2 - 导通(3.3V) 11. VOUT_LDO2 VDD_MCUIO_3V3_REG 关闭(0V)
    45. PVIN_B3 PVIN_B3 - 导通(3.3V) 9. VOUT_LDO3 VDA_DLL_0V8_REG 关闭(0V)
    54. PVIN_B4 PVIN_B4 - 导通(3.3V) 7. VOUT_LDO4 VDA_MCU_1V8_REG 关闭(0V)
    35. PVIN_B5 PVIN_B5 - 导通(3.3V) 27. SW_B1A VDD_DDR_1V1 关闭(0V)
    8. PVIN_LDO3 PVIN_LDO3 - 导通(3.3V) 28. SW_B1B VDD_DDR_1V1 关闭(0V)
    10. PVIN_LDO4 PVIN_LDO4 - 导通(3.3V) 15. SW_B2A VDD_DDR_1V1 关闭(0V)
    12. PVIN_LDO12 PVIN_LDO12 - 导通(3.3V) 16. SW_B2B VDD_DDR_1V1 关闭(0V)
    52. OVPGDRV OVPGDRV - 导通(3.3V) 43. SW_B3A VDD_RAM_0V85_REG 关闭(0V)
    51. VSYS_SENSE VSYS_SENSE - 导通(3.3V) 44. SW_B3b VDD_RAM_0V85_REG 关闭(0V)
    20. nPWRON/使能 PMIC_ENABLE - 导通(3.3V) 55. SW_B4A VDD_IO_1V8_REG 关闭(0V)
    47. GPIO4 SoC_PWR_WKn - 导通(3.3V) 56. SW_B4B VDD_IO_1V8_REG 关闭(0V)
    38. OSC32KIN LEOA_OSC32KIN - 关闭(0V) 34. SW_B5A VDD_MCU_0V85_REG 关闭(0V)
    46. GPIO3 SoC_SAFETY_ERRZ MCU 实现 关闭(0V) 39. OSC32KOUT LEOA_OSC32KOUT 关闭(0V)
    18. GPIO7 MCU_SAFETY_ERRZ MCU 实现 关闭(0V) 40. OSC32KCAP LEOA_OSC32KCAP 关闭(0V)
    41. GPIO8 PMIC_WDOG_DISABLE | MAIN_PWRGRP_IRQn_BUF PMIC 输出 关闭(0V) 1. AMUXOUT AMUXOUT_A 关闭(0V)
    42. GPIO10 MCU_PWRGRP_IRQn PMIC 输出 关闭(0V) 25. nRSTOUT H_MCU_PORz 关闭(0V)
    22. FB_B1 VDD_DDR_1V1 PMIC 输出 关闭(0V) 14. nINT H_MCU_INTn 关闭(0V)
    49. FB_B4 VDD_RAM_0V85 PMIC 输出 关闭(0V) 29. EN_DRV EN_DRV 关闭(0V)
    50. FB_B4 VDD_IO_1V8 PMIC 输出 关闭(0V) 23. GPIO5 EN_GPIO_RET_3V3 关闭(0V)
    37. FB_B5 VDD_MCU_0V85 PMIC 输出 关闭(0V) 24. GPIO6 EN_DDR_RET_1V1 关闭(0V)
    19. GPIO9 EN_3V3_VIO 关闭(0V)
    53. GPIO11 H_SOC_PORz 关闭(0V)
    注意: LD7 VSYS_3V3 PMIC 输出 导通(3.3V)
    LD8 VSYS_MCUIO_3V3   PMIC 输出 关闭(0V)
    LD9 VSYS_IO_3V3   PMIC 输出 关闭(0V)
    VDD_CORE_OV8 内核电源 开启(800mV)
    VDD_CPU_AVS   内核电源 开启(800mV)

    此致、

    Tanishq Kanungo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanishq:

    我快速建议在尝试上电失败后探测 J37的外部线路。 通过 I2C 连接读回寄存器0x5A 至0x6C、这些是用于指示发生的故障的中断寄存器。有关详细信息、请参阅 TPS6594-Q1的数据表。

    另一个要并行执行的项目是执行 示波器测量 为了查看电源序列中启动失败的发生位置、这些示波器捕获了 最小电压 、因为加电中出现任何错误都将阻止 PMIC 启动。 这是处理电源时序中问题的安全 PMIC 故障 将始终导致无法启动任何电源资源 .

    请从 TO_ACTIVE 序列浏览上述 PMIC 用户指南。

    引脚4:VCCA、主电源开启内部 LDO @ 2.7V

    引脚20:nPWRON/ENABLE

    请对于这些捕获中的任一个、如果从 COLD 启动 EVM、请在 VCCA 或  nPWRON/ENABLE 上触发。

    包括启动时的示波器捕获图、其中:

    VCCA、在2.7V 时触发

    2. VINT

    3. VRTC

    4.nPWRON/ 使能

    对于所有其他捕获结果、请 在上升沿实现 nPWRON/ENABLE、我将寻找电源序列停止的行为、因此即使启动失败也要逐步执行电源序列。 如果电源资源在被启用之前存在残余电压(~150mV)、这将停止上电过程、数据表中对此进行了详细介绍。

    我们可以拨打电话、请发送电子邮件至: n-mcnamara@ti.com

    我在达拉斯、美国中部时间。

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas McNamara、

    我进行了示波器测量、还完成了 TO_ACTIVE 序列参考。 结果如下:

    1) 1)该结果介于 VCCA 和 nPWRON/ENABLE 之间、并以 VCCA 作为触发源。 两个信号都来自 PMIC。 从冷状态上电后、VCCA 首先出现、然后 nPWRON/ENABLE 出现。 该读数显示已启用 PMIC 输入。

    2) 2)该结果介于 VCCA 和 VINT 之间。 将 VCCA 作为触发源。 从冷状态上电后、当 VCCA 触发时、VINT 中甚至不会观察到瞬时尖峰。

    3) 3)此结果介于 VCCA 和 VRTC 之间。 将 VCCA 作为触发源。 从冷态上电后、当 VCCA 触发时、VRTC 中甚至不会观察到瞬时尖峰。

    我还根据 TO_ACTIVE 序列检查了 PMIC 输出的所有 LDO、降压稳压器和 EN 信号。 从冷状态上电后、当 VCCA / nPWRON/ENABLE 作为触发源保持时、不会观察到瞬时尖峰。

    此致、  

    Tanishq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanishq:

    感谢您提供示波器快照、它们非常有帮助。 看起来 VINT 和 VRTC LDO 并未打开、除非出现以下情况、否则这是没有意义的:

    1.内部损坏(极不可能)

    2.滤波电容短路

    测得的 VCCA 实际上是 VSYS_3V3 (很可能的原因)

    此器件有一个安全 FET、如果由于短路测试或过压保护(OVP)而出现故障、您可以在标记为:  8.3特性说明8.3.1系统电源电压监控和过压保护

    负载。 要确认#3、请在冷启动时测量以下参数。

    1时触发。 请尽可能演示上电过程中到底发生了什么情况、从而导致锁定事件、从而打开 FET、不允许 VCCA_3V3通过。

    1. VSYS_3V3

    VCCA_3V3 (TP30)

    3. OVPGDRV

    4. VSYS_SENSE (在 R78和二极管之间)

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas McNamara、

    我 记录了示波器测量值。 结果如下:

    1) 1)此结果介于 VSYS_3V3 (在 R80之前抽头) 和 VCCA_3V3 (TP30)之间、并作为触发源在 VSYS_3V3之间。 这两个信号都 显示了 电压电平。 从冷状态上电后、VSYS_3V3首先 出现、然后是 VCCA_3V3。   VSYS_3V3读取3.43V、 VCCA_3V3读取3.37V。

       

    2) 2)该结果介于 VSYS_3V3 (在 R80之前抽头) 和 OVPGDRV (在 R154之前抽头)之间、并  作为触发源在 VSYS_3V3之间。 这两个信号都 显示了 电压电平。 从冷状态上电后、 VSYS_3V3读取3.35V、OVPGDRV 读取9.08V。  

      

    根据这一点、OVPGDRV 的读数按预期为9.08。 计算得出的  OVPGDRV = 0.9*3*3.35=9.045V

    3) 3)此结果介于 VSYS_3V3 (在 R80之前抽头) 和 VSYS_SENSE (在 R78和二极管之间抽头)之间 、并  作为触发源在 VSYS_3V3之间。 这两个信号都 显示了 电压电平。 从冷状态上电后、VSYS_3V3读取电压为3.43V、VSYS_SENSE 读取电压为3.37V。

      

    此外、我还要求您能否分享2025年1月31日(星期五)的可用时隙? 我将相应地向您发送邀请。

    此致、  

    Tanishq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanishq:

    是的、让我们安排明天的通话。 我可以为这次通话调动时间的时间为美国中部时间9:00-16:00 (达拉斯时间)。

    我们现在将在实验室中研究可能的原因、但正常上电时的 VINT 和 VRTC 应在施加 VCCA 后立即上电。 如下所示:TPS6594133A 的有效 ON 请求是使能引脚变为高电平、因为您可以看到 VINT & VRTC 没有启动。

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas McNamara、

    我们可以安排在2025年2月3日星期一打电话吗? 此外、我还要求您能否  在 美国中部时间9:00 - 16:00 (达拉斯时间)之间分享您的首选时隙。  我将相应地向您发送邀请。

    此致、

    Tanishq.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanishq:

    很抱歉、我们今天无法提供任何内容、请在美国中部时间10:30-16:00之间随时发送邀请、我们将讨论下一步要采取的行动方案。

    这是我的电子邮件: n-mcnamara@ti.com

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas McNamara、

    我已于2025年2月3日(今天)向您发送了团队会议邀请、参加我们的讨论。

    时间:  美国中部时间11:00 AM 至12:00 PM (美国达拉斯时间)。

    作为参考、邀请函提到了晚上10:30至晚上11:30 IST (印度时区)。  

    请接受会议邀请。 期待我们的讨论。

    此致、

    Tanishq.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanishq:

    经过测试、我想查看是否在电源轨上施加电压、降压转换器/LDO 可能是 VINT 和 VRTC 的原因。 答案是肯定的、如果在这些引脚上施加足够高的电压、则会导致 VINT 和 VRTC 不出现。 您可以在加电后帮个忙吗、如果任何输出上有任何残余电压、您能否再次进行测量? 我知道它可能听起来很傻,但你能再试一次,一个示波器镜头是更好的。

    否则、可按顺序进行换用、但请联系您当地的 FAE 以尝试更换 EVM。 我们明天发言。

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas McNamara、

    我 记录了所有降压稳压器和 LDO 上的示波器测量值。 未在其中观察到残余电压。 结果如下:

    1)此结果介于 VCCA_3V3和 VDD_DDR_1V1 与 VCCA_3V3之间作为触发源。  从冷状态上电后触发 VCCA_3V3时、VDD_DDR_1V1中未观察到残余电压。

    2)此结果介于 VCCA_3V3和 VDD_RAM_0V85_REG 和 VCCA_3V3之间作为触发源。   从冷状态上电后触发 VCCA_3V3时、VDD_RAM_0V85_REG 中不会观察到残余电压。

    3) 3)此结果介于 VCCA_3V3和 VDD_IO_1V8_REG 和 VCCA_3V3之间作为触发源。   从冷状态上电后触发 VCCA_3V3时、VDD_IO_1V8_REG 中不会观察到残余电压。

    4) 4)此结果介于 VCCA_3V3和 VDD_MCU_0V85_REG 和 VCCA_3V3之间作为触发源。   从冷状态上电后触发 VCCA_3V3时、VDD_MCU_0V85_REG 中不会观察到残余电压。

    5)此结果介于 VCCA_3V3和 VINT_PMIC_1V8 和 VCCA_3V3之间作为触发源。   从冷状态上电后触发 VCCA_3V3时、VINT_PMIC_1V8中不会出现残余电压。

    6) 6)此结果介于 VCCA_3V3和 VRTC_PMIC_1V8 和 VCCA_3V3之间作为触发源。   从冷状态上电后触发 VCCA_3V3时、VRTC_PMIC_1V8中不会出现残余电压。

    7)此结果介于 VCCA_3V3和 VDD_MCUIO_1V8_REG 和 VCCA_3V3之间作为触发源。   从冷状态上电后触发 VCCA_3V3时、VDD_MCUIO_1V8_REG 中不会观察到残余电压。

    8)此结果介于 VCCA_3V3和 VDD_MCUIO_3V3_REG 和 VCCA_3V3之间作为触发源。   从冷状态上电后触发 VCCA_3V3时、VDD_MCUIO_3V3_REG 中不会出现残余电压。

    9)此结果介于 VCCA_3V3和 VDA_DLL_0V8_REG 和 VCCA_3V3之间作为触发源。   从冷状态上电后触发 VCCA_3V3时、VDA_DLL_0V8_REG 中不会观察到残余电压。

    10)此结果介于 VCCA_3V3和 VDA_MCU_1V8_REG 和 VCCA_3V3之间作为触发源。   从冷状态上电后触发 VCCA_3V3时、VDA_MCU_1V8_REG 中不会观察到残余电压。

    同时,我也将发送你的团队邀请邮件与昨天相同的时间。

    此致、

    Tanishq Kanungo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nicholas McNamara、

    我已向您发送一个团队会议邀请、邀请您参加我们于2025年2月4日(今天)进行的讨论。

    时间:  美国中部时间11:00 AM 至12:00 PM (美国达拉斯时间)。

    作为参考、邀请函提到了晚上10:30至晚上11:30 IST (印度时区)。  

    请接受会议邀请。 期待我们的讨论。

    请求您加入最新的邀请。

    此致、

    Tanishq.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanishq:

    该任务已移至处理器论坛。

    向 J7团队提问、到目前为止是否有任何客户在尝试在此 EVM 上实现 S2R 功能时遇到问题?

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!处理器论坛团队:

    主题标题: 由于其他电路板元件出现故障、PMIC IC TPS6594133ARWERQ1无法启用。

    J784S4XG01EVM (TDA4AP、TDA4VP、TDA4AH、TDA4VH)

    版本:PROC141E4

    PMIC: TPS6594133ARWERQ1

    问题说明:  我目前将 J784S4XG01EVM 电路板用于我们的 POC 开发工作、并且在意外的 PMIC 短路(TPS6594133ARWERQ1)问题后遇到一个重大硬件问题。  电源问题发生后 、我只观察到 LD7 (VSYS_3V3)、LD8 (VSYS_MCUIO_3V3)、LD9 (VSYS_IO_3V3)、仅 启用 LD7 (VSYS_3V3)。 由于 VSYS_MCUIO_3V3、VSYS_IO_3V3取决于 PMIC (TPS6594133ARWERQ1)、因此 我更换了故障 PMIC (TPS6594133ARWERQ1)并再次尝试为电路板供电。 同样的问题仍然存在、仅 启用了 LD7 (VSYS_3V3)。  

    我在 TI E2E 论坛上注册了一个名为  P 的主题 MIC IC TPS6594133ARWERQ1在更换发生故障的 IC 后无法启用、IC 未检测到输出  以进行进一步诊断。 该主题的结论是、PMIC 输入按预期工作、PMIC 正常。 EVM 板上的 PMIC 输出侧部分/电路中可能存在故障、导致 PMIC 无法加电。

    请处理器团队提供进一步的诊断和调试帮助、以检查 EVM 板的其他部分是否因 PMIC 未通电而出现故障。

    此致、

    Tanishq Kanungo