This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:SDK9.2支持 SELinux

Guru**** 2466950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465656/am62a7-q1-selinux-support-on-sdk9-2

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

根据通过电子邮件达成的一致、将客户问题发布到 e2e、以便客户可以直接与业务部门专家讨论。

目前,Yocto 编译支持 Linux 和相关策略,操作系统已被移植,系统功能在以下许可模式中正常

然后将/etc/selinux/config SELinux 模式更改为强制模式、如下所示:

  重新启动将报告一些错误。

请帮助检查这一点、非常感谢您的支持。

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    我注意到很多 AVC:拒绝的消息。 第472章一个条件 SELinux 正在阻止模块加载。 IPC 是可加载模块、由于拒绝而不会启动。 file_defref 错误与 IPC 相关。

    更重要的是、请确保您的政策正确无误。 由于存在访问错误、调试错误将变得更加困难

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、专家:

    如何在 SELinux 强制模式中解决以下问题:

    [失败]未能收听日记审计 Socker

    [失败]启动同步系统和硬件时钟失败

    file_deref_link:   /sys/bus/platform/devices/78000000.r5f 的 readlink 失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn

    10.1 (6.6内核+ Yocto Scarthgap 组合)是首次验证 SELinux。

    建议先切换基线以开始任何实验。 执行此处提供的步骤。  

    https://texasinstruments.github.io/processor-sdk-doc/processor-sdk-linux-AM62AX/esd/docs/10_01_00/linux/Foundational_Components / System_Security / SELinux.html 

    您可以从这里看到。  

    https://git.ti.com/cgit/arago-project/oe-layersetup/tree/configs/arago-scarthgap-selinux-config.txt#n7 

    https://git.yoctoproject.org/meta-arago/commit/?h=scarthgap&id=ea02bcb375e63257efd2e239fc2db94af67262d7 

    存在一些分布层更改来修补 SELinux  

    9.2 (6.1内核+ Yocto Kirkstone 组合)不是我们尝试过的有效组合,也不能指导问题所在的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、专家:

    有 AVC 日志,我们认为你需要添加一些策略:

    第316行:[ 12月25日04:43:56 2024]审核:type=1400审核(1709054764.656:3):AVC:对于 pid=1 comm="systemd" capacity=37 scontext=system_u:system_r:kernel_t:s0 tcontext=system_r:kernel_t:s0 tclass=permission、拒绝{audit_r:kernel_t:s0 tclass=1
    第332行:[Wed Dec 25 04:43:57 2024]审核:type=1400审核(1709054764.752:4):AVC:拒绝{MODULE_LOAD}for pid=161 comm="modprobe" path="mmcblk0p6" ino=3260 scontext=system_r:kernel_t:s0:t0:t0 /usr/lib/modules/6.1.80/kernel/fs/fuse/fuse.ko dev="mmcblk0p6" ino=3260 scontext=system_u=system_u:system_rt_orient=0
    行/usr/lib/systemd/system/graphical.target 内容:[Wed Dec 25 04:44:00 2024]审核:type=1107审核(1735101840.336:38):pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:kernel_t:s0 ms='AVC:denied{status}for auid=n/a 229494967295 ses=4294967295 subj=system_u_u:system_u_u_r:web=d=d=d_s=ducle_y=d_y=d_s=d=d_sid_s=d=d=d=duce_sid_s=d=d=d=d=d=d_sid_sid_web=d=d=d="/usr/lib/systemd/systemd 地址=? 终端=?'
    第454行:[Wed Dec 25 04:44:01 2024]审核:type=1400审核(1735101841.096:45):AVC:denied{checkpoint_restore}for pid=327 comm="agetty" capacity=40 scontext=system_u:system_r:kernel_t:s0 tcontext=system_u:system_r:kernel_t:s0 t=capability2=1
    第455行:[Wed Dec 25 04:44:01 2024]审核:type=1400审核(1735101841.096:44):AVC:拒绝{checkpoint_restore}for pid=328 comm="agetty" capacity=40 scontext=system_u:system_r:kernel_t:s0 tcontext=system_u:system_r:kernel_t:s0 t=capability2=1
    第3468行:[ 12月25日04:56:11 2024年]审核:type=1400审核(1735102571.272:48):AVC:拒绝{转换}对于 pid=925 comm="login" path="mmcblk0p6"/usr/bin/bash.bash dev="mmcblk0p6" ino=1074 scontext=system_u:system_r:kernel_t:s0 t=unconfined class_t=unconstrained process
    第3469行:[Wed Dec 25 04:56:11 2024]审核:type=1400审核(1735102571.272:48):AVC:denied{entypoint}for pid=925 comm="login" path="mmcblk0p6" ino=1074 scontext=unconstined_u:unconstined_r:unconstined_r:unconstined_t:unconstined_t:ent_text=0:/usr/bin/bash.bash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队正在通过离线电子邮件为该问题提供支持。