This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442 LPDDR4

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471613/am6442-am6442-lpddr4

器件型号:AM6442

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在其中一个设计中使用 AM6442、其中我们使用 LPDDR4接口。

对于 LPDDR4接口、我们计划将单端阻抗设置为48 Ω。 尽管 TI 建议根据 AM64x\AM243x DDR 电路板设计和布局布线指南使用40 Ω。

使用48欧姆电阻背后的原因是:由于40Ohm 阻抗需要更宽的轨道宽度、在我们的电路板中很难获得2倍的间距。 因此 、为了简化布线、我们选择48欧姆。  

请提供您对同一内容的想法/评论、以便进一步进行。

注:由于我们计划在2025年10月02日 上开始路由活动、如果我们能尽早得到您的意见、将会很有帮助。

谢谢你。
此致
Amarnath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册中的40欧姆 Amarnath 是一种典型的价值、如果客户认为有必要、可能会偏离这种价值。  我建议进行电路板仿真以确保适当的信号完整性。

    此致、

    James