This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:eth0和 eth1的 AM62 Mac 地址、TI 如何获取 Mac 地址以及如何更改它?

Guru**** 2467430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1422060/am625-am62-mac-address-of-eth0-and-eth1-how-ti-get-mac-address-and-how-to-change-it

器件型号:AM625

工具与软件:

你(们)好  

我比较了不同 TI EVM 的不同 MAC。

这里观察到一些情况。

eth0的唯一符号是 TI: 请参阅图中的 eth0红色标志  

2. eth1没有唯一的符号。 请参见 eth1的黄色标记。  

下面是我的问题。

1.如何 获取 eth1 MAC 地址以及如何确保 MAC 地址是唯一的? TI 是为每个 EVM 购买了 Mac 还是仅使用随机的 Mac?

2.如何将客户 MAC 用于 eth0和 eth1? 通过扩展 OTP 或其他方式实现?

[常见问题解答]如何通过在 AM6x 上对扩展 VID 进行编程来更新 ID (USB 和 PCIe PID/MAC ID)

3.如果我们可以通过 OTP 来融合 MAC、是否可以用 OTP MMR 来写入 MAC 地址?  
4如果两个网络端口都需要自定义 MAC 地址、在选择不同 MMR 组合时如何与 eth0/eth1相对应?

例如:我希望 OTP MMR29~31对应于 eth0 MAC 地址、OTP MMR26~28对应于 eth1 MAC 地址。

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您会注意到、第一个接口来自在生产过程中分配给器件的 TI MAC 地址。 第二个是在引导期间使用随机地址分配的。  

    客户在生产过程中需要考虑更多因素。 这是我最近第二次收到我仍在研究的这个问题。 我会在一两天内回复更多详细信息。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    结束该主题、因为很长时间没有响应。 如果您想继续讨论、请随时回过头来。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题已解答过:  AM625:从 EEPROM 读取 eth1 MAC 的 EVM u-boot 代码在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢托马斯!!

    此致

    Ashwani