请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3356 工具与软件:
大家好、μ A
我想请教下大家、型号AM3356BZCZD60上机后出现质量问题、产品质量问题有如下几种情况、我们初步是受AM3356的影响。μ A
情况一:芯片上板后电路板短路了、但是把芯片从板子拆下来后测试又OK、且这种不良率很高。μ A
情况二:板子上焊有型号AM3356BZCZD60和SN74LVC1G07DBVR一起短路了、部分更换AM3356即可、另一部分还需要SN74LVC1G07DBVR一起更换才能测试OK。μ A
情况三:部分更换SN74LVC1G07DBVR测试通过、但是又并非它的问题、还是需要更换AM3356后测试才通过。μ A
请问结合这三种情况、能帮忙给出一些比较专业的建议让我们自己排查下原因吗?还有能否提供几点方向造成这几种情况?感谢~μ A