This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:cc3351蓝牙驱动程序

Guru**** 2468030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463449/am625-cc3351-bluetooth-driver

器件型号:AM625

工具与软件:

客户无法在 AM62 SDK 中找到 CC3351Bluetooth 协议的配置/驱动程序文件。

您能帮助确认一下并说明我们是否可以找到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    Processor SDK 10.x 不包含 CC33xx BLE 驱动程序。 BLE driver 是一个单独的补丁、当前在 CC33xx SDK 中维护、当前适用于内核6.1。

    我们拥有一个 GitHub 存储库、其中维护着补丁、因此用户可以对 Linux 内核应用补丁并获取最新的驱动程序。 我们很快将致力于对 Processor SDK 10进行更新。  

    https://github.com/TexasInstruments-Sandbox/cc33xx-linux-mpu-ports/

    如果客户希望立即评估 BLE、可以在内核6.1中原样使用 CC33xx SDK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您能否分享有关如何 配置和编译用于烧录 NAND 闪存的映像的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是:

    客户将使用 AM62 SDK for Kernel 6.6。

    AM62 SDK 是否能够与 内核6.1一样与 CC33xx SDK 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享有关如何 配置和编译映像以烧录 NAND 闪存的指导?

    对于此问题、请打开新主题。 此外、您可以访问 AM62x Academy、在其中已经解答了此问题:
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AdNWBqCVds4ZSqU9osT1tQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST 

    AM62 SDK 能否 按内核6.1的原样与 CC33xx SDK 兼容?

    是的、您可以使用 AM62x SDK 9.x、因为它使用内核6.1。 因此、 使用这种方法不需要额外的修补程序。  

    如果需要内核6.6、如上所述、请等待我将补丁发布到上述 GitHub Repo。 我们将在那里发布内核6.6的补丁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    我使用 AM62x SDK 9.x 来 与 CC33xx SDK 1.0.7兼容、并在 AM62B-P1入门套件上运行它。 当我运行 WiFi  sta_start.sh 时、我看到一个错误:/usr/sbin/wpa_supplicant:没有这样的文件或目录。

    我认为应该让蓝牙使用 UART 接口、让 WiFi 使用 SDIO 接口。 您能否分享有关如何 配置 SDIO 和 UART 的指导?

    不过、我可以运行 ble_enable.sh 并使用 bluetoothctl 工具扫描蓝牙设备。 但虽然周围有许多蓝牙设备、但扫描速度非常慢。 如何使扫描速度更快?

    另一个有关蓝牙连接的问题。 我使用 connect 命令连接找到的设备、但收到该设备不可用(如附件)的错误消息。

    我确定要连接的器件正常、因为我可以使用应用 LightBlue 来连接器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    是否有任何反馈?