This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:申请 PRU HSR 固件的 HSR PICS

Guru**** 2467360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465279/am6442-request-the-hsr-pics-for-pru-hsr-firmware

器件型号:AM6442

工具与软件:

大家好、TI 团队:

我们正在申请 HSR 合格证书、必须提交  协议实施符合性声明(PICS)。

您能否提供一个原因、因为我们产品上的 HSR 功能由 PRU HSR 固件处理、这会妨碍我们按照 IEC62439-3-2021-eD4标准的要求验证 PICS 表中的某些选项。  

谢谢。

PICS 表位于标准 pdf 的第80页:

e2e.ti.com/.../IEC62439_2D00_3_2D00_2021-4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanlong、  

    我们正在进行这项工作、将在1月24日之前与您联系  

    谢谢!  
    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanlong、  

    感谢等待、花费的时间比预期的要长。
    我看到有些功能必须来自客户方面。 我们添加了对 HSR 功能支持的解释性评论、如果您有任何疑问、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../HSR-PICS.pdf

    谢谢!  
    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这个文档非常详细。 做得很好!