This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:MCU 岛上的定制应用功能、因为它是 ASILD

Guru**** 2467930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470188/tda4vm-q1-custom-application-functionality-on-mcu-island-as-it-is-asild

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

您好、TI:

MCU 岛能否通过 HW IPC 从 TDA4 (A72和 R5F)上的不同内核获取消息、对符合 ASILD 标准的功能执行一些验证概念?

它是否受支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有符合 ASIL D 标准的 CDD IPC、用于在任何内核之间进行通信、还支持 A72和 MCU R5F。 我们在 DDR 和硬件邮箱 IP 内部使用共享内存进行 CDD IPC 通信。

    此致

    Tarun Mukesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所以、我们可以使用 MCU 岛来在其上运行 ASILD 应用程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用。

    此致

    Tarun Mukesh