This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:TIvxImgMosaicNode 能否支持不同分辨率的输入图像?

Guru**** 2467430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471624/tda4aen-q1-can-tivximgmosaicnode-support-input-images-of-different-resolution

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具与软件:

HiRes、

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/group__group__vision__apps__kernels__img__proc.html#gaceac9b53d60e3840f8009e16a65db5c9

是否可以将 TIvxImgMosaicNode 与不同分辨率的输入图像配合使用?

谢谢!

耙串

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    在这种情况下、如果输入图像阵列的 阵列与每个不同帧大小的图像阵列一起使用、则可以支持该阵列。 但我们还没有真正对其进行测试。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brijesh!

    如果输入图像阵列数组 与每个帧大小不同的图像数组一同使用

    这看起来类似于"input_arr[]"对 mosaic 节点输入的意图。
    我对"vx_object_array"的类型命名感到困惑、它实际上是数组而不是对象数组。

    但我们尚未进行实际测试。  [报价]

    我可以通过直接使用 MSC 和2个显示管道四处走动(比使用马赛克节点更简单)。