This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:EVB SK-AM62A-LP 与数据表之间的矛盾

Guru**** 2467170 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471646/am62a7-q1-contradiction-between-evb-sk-am62a-lp-and-data-sheet

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LPAM62A7

工具与软件:

尊敬的论坛:

我发现 AM62A 数据表之间存在矛盾:

根据 CPU 数据表中的第7.10.2.2.1节"上电时序"、注释10和11、"VDD_CANUART 应连接到与 VDD_CORE 相同的电源、

VDDA_CORE_CSIRX0、VDDA_CORE_USB 和 VDDA_DDR_PLL0"。

但在 EVB SK-AM62A-LP 原理图上、PEMIC 将 VDDCORE 设置为0.85V、而  LDO 将 VDD_CANUART 设置为0.75V

请说明。

随附了 EVB SK-AM62A-LP 的数据表和原理图

感谢高级、

Yaniv。

e2e.ti.com/.../am62a7_5F00_REVA.pdfe2e.ti.com/.../PROC135A_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaniv

     我已经将其指派给了一些硬件专家*然而*经验法则、当对硬件设计有疑问时、请始终依靠数据表。 EVB 不是参考设计或生产系统参考-它可能包含一些可供您参考的元件、但需要进行尽职调查(如您所做)以浏览我们的数据表和原理图检查清单等

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaniv

    [报价用户 id="601013" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471646/am62a7-q1-contradiction-between-evb-sk-am62a-lp-and-data-sheet "]

    根据 CPU 数据表中的第7.10.2.2.1节"上电时序"、注释10和11、"VDD_CANUART 应连接到与 VDD_CORE 相同的电源、

    VDDA_CORE_CSIRX0、VDDA_CORE_USB 和 VDDA_DDR_PLL0"。

    [报价]

    不使用部分 IO 时就是这种情况。

    SK 具有部分 IO 实现。  

    VDDSHV_CANUART 和 VDD_CANUART 由常开电源供电。

    此致、

    Sreenivasa