This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:VISS 分频所需信息

Guru**** 2467350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471598/tda4al-q1-info-needed-on-viss-shceduling

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

Hhi  ,

我们所指的是 TRM。 下面是关于 VISS 配置的部分。 想知道,

1.什么是线模式和帧模式的 vis ?

2.什么是水平和垂直消隐?  

3、什么是 HzLatencyLine? 段落中提到的数字的单位是什么、例如50(RFE)等

此致

Sriincara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriinclha:

    如前所述、帧是建议的模式、在驱动程序中用于获得出色性能。 线路模式用于调试。 我 建议直接在 PDK 中使用 VISS 驱动程序。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sriinclha:

    [报价用户 id="563563" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471598/tda4al-q1-info-needed-on-viss-shceduling "]

    1.什么是线模式和帧模式的 vis ?

    [报价]

    这就是 VISS-LSE 的 H/W 行为。

    [报价用户 id="563563" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471598/tda4al-q1-info-needed-on-viss-shceduling "]

    2.什么是水平和垂直消隐?  

    [报价]

    类似于用于加载或输出2D 数据的图像传感器或视频输出的水平和垂直消隐。

    [报价用户 id="563563" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471598/tda4al-q1-info-needed-on-viss-shceduling "]

    3、什么是 HzLatencyLine? 段落中提到的数字的单位是什么、例如50(RFE)等

    [报价]

    水平延迟线

    水平方向的单位是时钟或像素。

    垂直的用行表示。