This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TIDL bin 文件在 PC 仿真上运行、但在目标上不运行

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469547/tda4vm-tidl-bin-files-running-on-pc-emulation-but-not-on-target

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的团队:

我在尝试推断 TDA4VM 时看到以下日志。 我能够推断出这些参数 PC 仿真 成功访问。

SDK:8.02

 在模型导入期间、请找到以下编译器跟踪 以供您参考。

请仔细观察并提供您的建议。

谢谢。此致、

Adarsh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adarsh;

    感谢您问这个问题。 您使用的脚本是什么? 如果您使用的是 TIDL 示例1。 您只需在此处共享链接。 我们来看看。

    此致

    文立  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李先生、您好!

    我正在尝试 推断 一个 由渠道注意力组成的定制 ONNx 模型。 我能够在目标上运行它 、而无需通道注意。

    我使用  PC_DSP_TEST_dl_algo.out 进行 PC 仿真、使用 TI_DEVICE_a72_TEST_dl_algo_host_rt.out 进行 SDK 8.02中包含的目标仿真。

    另外、我  在导入 ONNx 时收到了以下建议。 这是否会导致目标上出现问题?

    谢谢。此致。

    Adarsh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关您的客户模型"渠道关注"的更多详细信息?  

    我的理解是、您可以在目标上成功运行模型、对吗?

    您使用的硬件是什么? 是"J721EXSKG01EVM"吗?

    您已下载的 SDK 的链接是什么?  

    谢谢。此致

    温  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李先生、您好!

    问题已解决、我在目标上不支持的通道注意中使用了独立整形层。

    此致、

    Adarsh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adarsh;

    感谢您发送编修。

    此致

    文立