This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:AM4376 PINMUX (设置确认)

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463223/am4376-am4376-pinmux-confirmation-of-settings

器件型号:AM4376

工具与软件:

您好、专家

我们计划使用 GPMC 实现 CPU 和 FPGA 之间的总线连接、
但是、某些地址线与 DSS (DisplaySubSystem)的某些数据线相冲突、
而且其他引脚上没有任何功能分配。

必须使用由 CPU 进行的 LCD 控制和使用 FPGA 的器件配置。
我们正在考虑以下政策、但使用该政策是否有问题?

μ C・的引脚(GPMC_A12至 A19、A26和 A27)用作 DSS 并连接至 LCD。
・非冲突引脚(GPMC_A0至 A11、A20至 A25)连接到 FPGA。
・FPGA 地址总线用作18位总线、A0到 A11和 A20到 A25并排。
或者、一条从 A0到 A27的28位总线、但 GND 连接应支持 A12到 A19、A26和 A27、
等、应提供地址映射上不可用的区域。

此致、
Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 秀和

    感谢您的提问。  我正在尝试理解您的疑问。

    您是在检查您提到的配置是否可行、还是在询问此查询时您是否有其他想法。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    感谢您的评论。

    我的客户想知道此 PINMUX 配置方法是否允许使用。
    至于其他实现这一点的方法、客户可能会根据考虑这一点
    该主题的答案。

    此致、
    Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 秀和

    谢谢你。

    我来向团队核实一下。

    客户是否进行了一些检查、他是否有任何观察?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    感谢您的评论。

    客户拥有 TI SOC 设计经验、并且熟悉如何配置引脚多路复用。
    客户端正在呈现非冲突级别的 Pinmux 设置、并想知道
    是否正确设置。
    如果不建议进行此设置、请发表评论。

    此致、
    Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 秀和

    谢谢你。

    让我检查一下可行性并向您通报最新情况。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    感谢您的答复。

    现在已经有一个星期了、情况如何?
    如果响应会延迟、您能在认为可以解决问题时告诉我们吗?

    此致、
    Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 秀和

    感谢您的关注。

    我没有从团队那里听到。

    我发送了一份跟进说明。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    感谢您的答复。

    现在已经有两个星期了、情况如何?
    我收到了一位客户的提醒、
    您能尽快评论一下吗?

    此致、
    Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 秀和

    感谢您的关注。

    请参考我从专家处收到的意见:

    我认为他们的实施方式应该有效、但可能会有限制。

     突发事务需要对齐、以便它们不会跨越4K 边界。

    这可能需要自定义软件来实现分页、或者至少要知道重复的内存区域、以免覆盖数据。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 秀和

    请参阅我收到的其他输入:

    客户应考虑16位与8位数据的地址移位。 8位使用 A0。 16位不使用 A0 (不可按字节寻址)。

    GPMC 将无法强制执行此地址映射间隙–需要针对完整地址范围进行配置。

    小心 DMA 访问、此类访问可能跨越边界并覆盖别名地址空间。

    也许它们可以通过使用地址数据多路复用模式来完全避免这个问题–并将 FPGA 配置为锁存地址(数据总线 +下部地址总线)。

    此致、

    Sreenivasa