This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:PRP 节点表

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468762/am3359-prp-node-table

器件型号:AM3359

工具与软件:

我们在使用 AM3359 和利用 PRU 内核 .

SDK : ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-06.01.00.08

我们需要说明几个方面:

  1. PRP 模式 是 A 节点表 基于创建的条目 监控帧 或所有帧都可以在中创建一个条目 节点表

  2. 在更新统计数据时(例如、 RxA 和 RxB )、这些值是否由更新 所有帧 或仅通过 监控帧

  3. 有时、当我们停止接收时 以太网数据包 MAC 条目 节点表 使用值 RxA = 65503 RxB = 65503 . 但是、在其他情况下 MAC 条目 已从中移除 节点表 . 是什么导致了行为上的这种差异?

谢谢!

Mahesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:  

    1. 。  PRP 模式 是 A  节点表  基于创建的条目  监控帧 或所有帧都可以在中创建一个条目  节点表

      仅根据监控帧创建节点表条目。 通常、监控 帧由节点每2秒发送一次。  
    2. 在更新统计数据时(例如、  RxA 和 RxB )、这些值是否由更新  所有帧 或仅通过  监控帧

      我相信 RxA 和 RxB 计数器将会针对所有接收到的帧增加。 我必须检查我们是否有专门用于 SV 帧的计数器。  

    3. 有时、当我们停止接收时  以太网数据包 、  MAC 条目  。  节点表  使用值  RxA = 65503  和  RxB = 65503 . 但是、在其他情况下  MAC 条目  已从中移除  节点表 . 是什么导致了行为上的这种差异?

      器件是否没有接收到监控帧、并且仍然存在节点表条目?  

    谢谢!
    Himanshu