This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:Edge AI Studio 模型编写器

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469482/am68a-edge-ai-studio-model-composer

器件型号:AM68A

工具与软件:


尊敬的支持团队:

在下面的 Edge AI Studio 模型编写器说明中、没有提及自己的模型、这一点我很担心。
了解模型编写器可以导入和使用自己的模型是否正确?

https://www.ti.com/tool/EDGE-AI-STUDIO?


模型编写器是一种完全集成的解决方案、用于收集数据并对其进行批注、训练和编译模型、以便在实时开发平台上部署。 Model Composer 支持自带数据(BYOD)、因此可利用定制数据通过 TI Model Zoo 重新训练模型、从而提高准确性和性能。 模型编写器可用作基于云的应用程序来执行基于视觉的任务、也可用作云和桌面应用程序来执行实时控制任务。


此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae、

    Model Composer 使用您提供的数据集重新训练 TI Model Zoo 中的现有模型。 支持的任务包括 ARC 故障、图像分类、电机故障、物体检测和语义分割。 该过程如下:提供数据集、模型选择、训练模型、编译训练模型、实时预览和部署到设备。

    建议与该工具交互并开始使用示例项目: Edge AI Studio

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Fabiana:

    感谢您的答复。
    我知道 Model Composer 可以使用提供的数据集重新训练现有的 TI Model Zoo 模型、
    但是、可以按照下面 SDK 的导入自定义模型部分来导入新的自定义模型。
    我的理解是正确的、可以导入新的自定义模型
    通过使用4.3。 如何在下方导入 SDK 的"定制模型"部分?

    4.3.导入自定义模型
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am68a/10_01_00/exports/edgeai-docs/common/inference_models.html?#import-custom-models

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae、

    是的、是这样。 完成模型编写器项目后、将编译模型工件下载到开发板。 请记住、Model Composer 目前仅支持 SDK 版本9.0和9.1。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana:

    感谢您的答复。

    我会将其与客户分享。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae、

    听起来不错。 正在关闭该主题帖。

    谢谢!

    Fabiana