工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我 对 USBn_VBUS 接口有一些问题。
1.更改时、会使用 USBn_VBUS 来监测 VBUS。 如果我将此引脚从 PMICB LDO2拉至 USB_3V3、会受到什么影响?
2.如果 USB0处于主机模式、谁将提供 VBUS 5V 电压?
实际上、 我们的 USB0将 在主机模式和设备模式下工作。
那么、如果我们必须 在我们的设计中生成5V 电压呢? 或者、如果可以从外部设备输入始终开启的5V 电压并将 USB0_VBUS 连接到 USB_3V3? 请 参阅 下图。

TDA4的 sch 设计如下所示。

BR
Juanli Zhang