This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:Green Hills Integrity 使用 PRU 的 HDLC 串行通信

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470959/am6442-green-hills-integrity-use-of-hdlc-serial-communications-using-pru

器件型号:AM6442

工具与软件:

您好!

我们已经开发了一种定制硬件板、这种板主要基于 AM64x EVM 板。  我们的要求之一是在两个串行端口上进行 HDLC 串行通信。 我们设计了电路板、以利用 PRU 使用的串行端口。  串行端口配置将运行大约330Kb。  

我们知道串行端口 PRU 的 HDLC 可供使用。  哪里可以找到此 HDLC 代码和使用说明?

就 Green Hills Integrity 而言、是否会出现任何问题(例如、许可问题?) 并在 Integrity OS 中使用此代码。

我希望这有道理。  如果您还有其他问题、请告诉我。

非常感谢

Daryl