请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62P-LP 工具与软件:
尊敬的团队:
我正在尝试为 U-boot Android Automotive 启用启动界面:
版本:10_00_00
Android 版本: Android 14.
内核版本:6.1.
我已尝试按照以下步骤操作、但在 U-Boot 提示符处看不到启动屏幕。 您能为我们提供支持吗?启用启动界面
diff --git a/arch/arm/dts/k3-am62p-main.dtsi b/arch/arm/dts/k3-am62p-main.dtsi
index 47d96044..3185cfc6 100644
--- a/arch/arm/dts/k3-am62p-main.dtsi
+++ b/arch/arm/dts/k3-am62p-main.dtsi
@@ -42,7 +42,6 @@
main_conf: bus@100000 {
compatible = "simple-bus";
- bootph-pre-ram;
reg = <0x00 0x00100000 0x00 0x20000>;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
@@ -61,7 +60,6 @@
};
dss_oldi_io_ctrl: dss-oldi-io-ctrl@8600 {
- bootph-pre-ram;
compatible = "syscon";
reg = <0x8600 0x200>;
};
diff --git a/arch/arm/dts/k3-am62p5-sk.dts b/arch/arm/dts/k3-am62p5-sk.dts
index e18c33fe..1dfe7762 100644
--- a/arch/arm/dts/k3-am62p5-sk.dts
+++ b/arch/arm/dts/k3-am62p5-sk.dts
@@ -852,7 +852,6 @@
};
&dss0 {
- bootph-pre-ram;
status = "okay";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&main_dpi_pins_default>;
diff --git a/board/ti/am62px/am62px.env b/board/ti/am62px/am62px.env
index 7df87bb8..2a5065bf 100644
--- a/board/ti/am62px/am62px.env
+++ b/board/ti/am62px/am62px.env
@@ -23,7 +23,7 @@ bootdir=/boot
rd_spec=-
rproc_fw_binaries= 0 /lib/firmware/am62p-mcu-r5f0_0-fw
-splashfile=ti_logo_414x97_32bpp.bmp.gz
+splashfile=ust_logo_280x280.bmp.gz
splashimage=0x80200000
splashpos=m,m
splashsource=mmc
diff --git a/configs/am62px_evm_a53_defconfig b/configs/am62px_evm_a53_defconfig
index 4362d40d..26a496fb 100644
--- a/configs/am62px_evm_a53_defconfig
+++ b/configs/am62px_evm_a53_defconfig
@@ -188,6 +188,7 @@ CONFIG_SPL_VIDEO_TIDSS=y
CONFIG_VIDEO_BMP_GZIP=y
CONFIG_BMP_24BPP=y
CONFIG_BMP_32BPP=y
+CONFIG_BMP=y
CONFIG_SPL_VIDEO=y
CONFIG_SPL_SPLASH_SCREEN=y
CONFIG_SPL_SYS_WHITE_ON_BLACK=y
@@ -200,3 +201,8 @@ CONFIG_SPL_HIDE_LOGO_VERSION=y
CONFIG_FS_FAT_MAX_CLUSTSIZE=16384
CONFIG_SPL_GZIP=y
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
+CONFIG_SPL_BUILD=y
+CONFIG_SPLASH_SCREEN=y
+CONFIG_SPLASH_SOURCE=y
+CONFIG_SPLASH_SCREEN_ALIGN=y
+CONFIG_HIDE_LOGO_VERSION=y