This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:多路复用器模式[4]端口分配

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470908/tda4vh-q1-mux-mode-4-port-assignment

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TS3A27518E-Q1

工具与软件:

调试诊断跟踪

大家好、团队

我想知道是否可以"动态"更改 MUX 模式[4]、或者是否需要刷写 Jacinto

下面是情形

假设对于"检测的"ECU、我将使用从 TRC_DATA0到 TRC_DATA03的跟踪进行调试

调试/诊断之后、之前用作跟踪的端口将用作 CAN 信号、为了切换信号、我将使用 TS3A27518E-Q1、COMM 引脚连接到 Jacinto NO、NC 将在信号之间切换

要讨论具体示例:

焊球编号端口  

AF33若要调试诊断、需要将其分配为多路复用器模式[4]= 10 TRC DATA1

之后  

AF33端口将分配为多路复用器模式[4]= 0 MCAN13_TX

问题是:

它是否可以动态完成、或者应该创建2个 DTSI 文件、然后 应该刷写特定的文件??

此致