请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
您好、AM625团队
您能否建议更换 MT53E1G16D1ZW-046 WT:C (LPDDR4 2GB 16b)部件?
AM625仅支持16位 DDR、客户所使用的 MT53E1G16D1ZW-046 WT:C 器件不再可用、因此他们正在寻找替代器件、但很难找到2GB 16位 LPDDR4产品。
您对2GB 16位模式 LPDDR4产品有何建议、以及
如果是、请告诉我、我是否可以使用4Gb (32GB) 32位(16位 x 2通道)内存作为替代、只需一半的容量即可更换现有的16位2GB 单通道产品。
很难找到16GB (2GB) 16位单通道 LPDDR4产品
谢谢。
此致、
插孔