This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:如何禁用 ownTargetNode 和 ownTargetKernel 信息消息

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465971/processor-sdk-j721s2-how-to-disable-owntargetnode-and-owntargetkernel-info-messages

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

您好、TI 专家!

百分比  /opt/vx_app_arm_remote_log.out、   ownTargetNode 和 ownTargetKernel 的许多 vx_zone_info 消息都出现在洪水中。

即使我 在执行的应用程序中添加 TIVx_CLR_DEBUG_ZONE (vx_zone_info)、这些消息也不会消失。

如何禁用它们?

此致、

Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juhunyun、您好!

    能否提供有关添加 TIVx_CLR_DEBUG_ZONE (vx_zone_info)的更多信息。 它应该位于要打印它的目标代码内部、并且必须为单个内核而不是在系统范围内调用这些内核。

    如果要打印调试消息而不与 vx_zone_info 冲突。 您可以使用任何其他区域进行特定的调试打印。
    有关不同的调试区、请参阅该链接 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/tiovx/docs/user_guide/group__group__vx__debug.html#ga73f8b7d2888a862fd66f8f479eead7e6

    此致、

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goku:

    您能提供有关在何处添加 TIVx_CLR_DEBUG_ZONE (vx_zone_info)的更多信息吗? 它应该位于要打印它的目标代码内部、并且必须为单个内核而不是全系统内核调用这些内核。

    实际上、这正是这个问题的重点、因为我不知道应该在哪里放置 TIVx_CLR_DEBUG_ZON 来禁用这些消息。

    总之、我通过对源代码上的打印行进行重新标记而继续。

    此致、

    Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juhunyun、您好!

     感谢您的确认、我将结束该主题。 如果您对此还有其他问题、请重新打开。

    此致、
    Gokul