This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:能否在 TDA4&quot 中实现 GPIO+DMA 触发器;能否在 mcu1_0上实现?

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471115/tda4vm-can-gpio-dma-trigger-in-tda4-be-implemented-on-mcu1_0

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI:

[常见问题解答] TDA4VM:TDA4中的 GPIO+DMA 触发器和 SDK7.1中的测试-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

是否可以在 mcu1_0中实现上述功能、是否有示例?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我们没有在 mcu1_0上执行该操作的示例。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、它是否可以在 mcu1_0上实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以使用 MCU uDMA 通道实现、但我们尚未对其进行测试。  

    此致、

    Brijesh