请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6422 工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
请参考、我使用的是 SDKv09.02.01.10。
请提供将5KB 数据文件从 A53内核(运行 Linux)传输到 TI AM64xx 中的 R5F 内核(运行 RTOS)的步骤。
我们是否可以使用 UDMA (统一 DMA)在 A53和 R5F 存储器之间移动数据?
此致、Kalyan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
请参考、我使用的是 SDKv09.02.01.10。
请提供将5KB 数据文件从 A53内核(运行 Linux)传输到 TI AM64xx 中的 R5F 内核(运行 RTOS)的步骤。
我们是否可以使用 UDMA (统一 DMA)在 A53和 R5F 存储器之间移动数据?
此致、Kalyan
您好!
此查询是以下查询的副本:
它已分配给专家。 如果您在一天内未收到回复、请在该主题中添加提醒、以便专家收到有关查询的通知。
正在关闭此主题!!
此致、
Prashant