This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:eMMC 加载失败、并出现错误:"mmc0:MMC_SELECT_HS200失败、错误-110"

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465917/sk-am62a-lp-emmc-failed-to-load-with-error-mmc0-mmc_select_hs200-failed-error--110

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好!

我们有 AM62A 定制电路板、我们通过2个选项刷写 EMMC:

1.在板上安装 EMMC 时刷写 EMMC

  在此选项中、 1/10的 PC 上会出现"mmc0:MMC_SELECT_HS200 FAILED、ERROR -110"错误

2.在 EMMC 未连接到电路板时刷写 EMMC

  在该选项中:

  •  我们  始终会收到"mmc0:mcu_select_hs200 failed、error -110"错误。
  •  板载闪存、AM62可以引导、将预先刷写的 eMMC 重新安装到同一电路板后、AM62无法引导(MMC_SELECT_HS200失败)

附加了故障场景的日志。

e2e.ti.com/.../AM62.log

您能帮助我们吗?


谢谢!
Rachel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否试用最新的 SDK v10.1并告知我们问题是否仍然出现?

    此致、

    Prashant