This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:我想让 PRU 在 AM625中以333MHZ 运行

Guru**** 2468560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459880/am625-i-would-like-to-get-the-pru-running-at-333mhz-in-am625

器件型号:AM625

工具与软件:

你(们)好

我想继续下面的线程停止的位置。 我想让 PRU 在 AM625中以333MHZ 运行。 我可以提供反馈和测试。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430106/am625-am625-how-to-set-333mhz-clk-for-pruss

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照建议尝试了这些设置。 PRU 时钟确实切换到了333MHz、但对从 DDR 进行读取的 LBBO 调用显著增加。 是否有详细介绍寄存器和值的文档? TRM 非常模糊。

    				pruss_coreclk_mux: coreclk-mux@3c {
    					reg = <0x3c>;
    					#clock-cells = <0>;
    					clocks = <&k3_clks 81 0>,  /* pruss_core_clk */
    						 <&k3_clks 81 14>; /* pruss_iclk */
    					assigned-clocks = <&pruss_coreclk_mux>;
    					assigned-clock-parents = <&k3_clks 81 14>;
    					assigned-clock-rates = <333333333>; 
    				};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于未来的读者、这位之前的客户能够使用与 D Anthony 所发布的相同设置来设置333MHz 时钟:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450236/am625-help-setting-pruss-clock-to-333mhz-on-am6254/5566801#5566801

    我们是否能够让您发布测试代码以及默认时钟频率和更新后的333MHz 时钟频率的测试结果?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用上述设置、PRU 指令以333MHz 的频率运行。 然而、在采用默认设置(250MHz)的情况下、以下指令的时间~600ns。 通过建议的333MHz 时钟设置、指令将接管3us。   似乎建议的设置会影响 DDR 读取速度。 希望它能做到、如果可能、我希望减少600ns 的读数。  

      	set R30,R30,PRU_TEST_1
      	NOP
      	clr R30,R30,PRU_TEST_1
    	LBBO &r5, ddr_mapped_addr,0,50
      	set R30,R30,PRU_TEST_1
      	NOP
      	clr R30,R30,PRU_TEST_1

    采用"默认250MHz"设置时的 DDR 50字节读取时序

     

    使用"333MHz 建议设置"的 DDR 50字节读取时序  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我们将在下周左右对您的线程进行标记分组-我将 提供一些意见、我的一位团队成员将研究实际运行的测试。

    一般读取延迟想法

    首先、我之前针对读/写延迟完成的所有工作都可以在本常见问题解答中找到。 如果您尚未通读、请查看:
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1096933/faq-pru-how-do-i-calculate-read-and-write-latencies

    在撰写该常见问题解答时、我没有考虑以下一点:当 ICLK/VCLK 频率(固定为250MHz)与 PRU 内核频率(在您的示例中为333MHz)不同时异步电桥的影响。 目前、我不确定 TI 的任何人是否对这种潜在影响进行了全面分析、因此我无法为您提供预测读取命令影响的准确公式。 我希望写入命令不受影响、并且仍然应如常见问题解答中所述的那样工作。

    AM64x PRU 以太网固件开发人员提到、他们必须权衡较长读取时间的利弊、但以更高的频率运行固件。 至少对它们来说、每个 ICSSG 在6个内核上扩展的速度提高了33%(每个指令增加3ns、而不是每个指令增加4ns)、抵消了 访问外部存储器的延迟增加的影响。

    其他想法- DDR 不适合低延迟访问  

    DDR 是您可以访问的最慢存储器、因为信号必须从物理上离开处理器才能到达。 您的应用需要多大的存储器容量?您希望使用它实现什么功能?

    如果您有足够的空间、则可以使用 PRU 子系统的本地内存获得最快的性能。 下一个最快的访问将是对片上 SRAM (在 AM62x 上相当有限、仅64KB 用于访问)。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢您的响应。 对于我们的用例、从 DDR 读取的速度比 PRU 指令的速度更快更重要。 读取的数据量是 PRU 数据 RAM 大小的10倍、因此我们需要继续使用 DDR。 如果不是这样的话、我们可以在333 MHz 上运行时减少读取时间、也许有一个解决方案能够在250 MHz 上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    也许有一种解决方案可以缩短在333 MHz 下运行时的读取时间、如果不是这样、我们就可以在250 MHz 下运行了。

    我将与团队讨论更多这方面的内容并回复给您。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有解决办法?  我也会看到相同的问题。   通过使用 LBBO 访问使用32字节读取的各种存储器位置、我看到当 PRU 时钟增加到333MHz 时速度严重放缓。  

    我能够验证 PRU 本地/共享 RAM 的 LBBO 是否保持在一致的11个时钟节拍。  非常相似。  然而、对 DDR 的访问从大约83个时钟周期(平均)下降到大约690个。  对片上 SRAM 的访问从24个周期下降到大约143个周期。   对 M4F SRAM 的访问(我们不使用 M4F、因此我正在考虑使用它的 RAM)从47个时钟周期下降到363个时钟周期。   随着时钟速度加快、我们期望读取的时钟节拍数略高、但不会太高。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果可以、我可以请您为我测试您的设置并分享结果。

    您是否也可以尝试以200MHz 时钟频率进行相同的存储器读取并记下这些值。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在200MHz 下运行还会导致访问非常慢。  因此、我决定尝试在250MHz 下运行、但实际上将其配置为250MHz、而不是默认值。  使用:

    pruss_coreclk_mux: coreclk-mux@3c {
    reg = <0x3c>;
    #clock-cells = <0>;
    clocks = <&k3_clks 81 0>, /* pruss_core_clk */
    <&k3_clks 81 14>; /* pruss_iclk */
    assigned-clocks = <&pruss_coreclk_mux>;
    assigned-clock-parents = <&k3_clks 81 14>;
    assigned-clock-rates = <250000000>;
    };

    这也导致它的访问速度非常慢。   因此、任何配置时钟的尝试都会导致对外部 RAM /存储器的访问缓慢。  是否有任何说明介绍如何在输出影响外部 RAM 速度的情况下、获得配置为333MHz (或200MHz 或250MHz)的时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您运行测试并分享您的观察结果。

    我将提请我们的 Linux 专家注意这一点、以便获取更多评论。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    此外、如果您的主要目标是提高  DDR 的读取速度、我也建议查看 xfr2vbus_rd 小工具(请参阅 TRM 第 7.4.5.3.1 PRUSS XFR2VBUS 硬件加速器)。

    TRM 中提供了该 代码的编程指南、您也可以参阅此主题。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实尝试了 xfr2vbus 以及,并得到了类似的减速相比 LBBO。  如果我能够在两个读取单元之间交替、xfr2vbus 会更好一点、但与默认值相比、如果 PRU 以333运行、速度仍然会明显变慢。

    xfr2vbus 还具有其他复杂性。  一般而言、每次读取时需要48字节的数据、因此我需要读取64字节、并将一些数据转移到暂存区、等等。   然而,如果速度不是任何更好的333 (这不是),那么它仍然是不可用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 和 D Anthony、您好!

    你在同一个团队中吗?

    您的时钟频率设置看起来不正确

    步骤1:请 在不设置频率的情况下使用 ICLK 进行测试

    再看一下这个线程中的时钟设置、它们在我看来不正确。 ICLK 是固定的250MHz 时钟、因此不应手动设置频率。 如果您使用的是 ICLK、则应如下操作:
    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commit/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62-main.dtsi?h=ti-linux-6.6.y-cicd&id=34e6b1d215aae3e5d9c9d455edc943140ec99775 

    我最好的猜测是 Linux 选择不同于 ICLK 的时钟源、并将其它时钟源设置为250MHz。 因此、即使您有250MHz 时钟、它与总线时钟是不同的250MHz 时钟、因此读取/写入性能仍然会降低。

    第2步:好的、如果我们需要250MHz 以外的其他内容、我们应该如何设置时钟频率?  

    这有点棘手、因为 AM62x TRM 时钟图现在出错了。 但是、AM64x 的时钟图应该类似。 让我们看看以下时钟源:

    我突出显示了我们关心的路径。

    PRU 内核时钟(图中为 CORE_CLK)有2个可能的源: pruss_iclk 和 pruss_core_clk。

    pruss_iclk (或  ICLK)是固定250MHz。 这是用于与处理器其余部分通信的"总线接口时钟"或 VCLK。 如图所示、此时钟源也可以路由到 PRU 的内部 CORE_CLK。 我不希望您看到此时钟具有额外的读/写延迟。

    PRUSS_CORE_CLK (或映像中的 ICSSG0_CORE_CLK)有2个不同的时钟源可以进入这2个时钟源:MAIN_2_HSDIVOUT0_CLK 和 MAIN_0_HSDIVOUT9_CLK。 这些时钟源可以配置为具有不同的频率。 仅当您选择将通过 pruss_core_clk 路由的时钟源之一时、才应设置时钟频率。

    让我们查看 TISCI 文档中定义的 PRU 时钟 ID。 查看 ICSSM0下(即使 AM62x 具有 PRUSS、但不具有 PRU-ICSS):
    https://software-dl.ti.com/tisci/esd/09_02_07/5_soc_doc/am62x/clocks.html#clocks-for-icssm0-device

    对于 pruss_core_clk/core_clk、我们需要使用时钟 ID 0、并将时钟 ID 1或2列为输入:

    对于 pruss_iclk/VCLK、我们仅使用时钟 ID 14:

    第3步:好的、我的时钟设置应该是什么样的?  

    我们已经知道如果使用 ICLK、应该是什么样的: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commit/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62-main.dtsi?h=ti-linux-6.6.y-cicd&id=34e6b1d215aae3e5d9c9d455edc943140ec99775 

    下面我们重点介绍如何使用 pruss_core_clk 获取其他频率。

    请遵循此处常见问题解答的概念。 该对话框用于 ICSSG 而不是 PRUSS、但概念类似:
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1049800/faq-pru_icssg-how-to-check-and-set-pru-core-frequency-in-linux

    我将请 Nitika 跟进每个时钟源究竟支持哪些频率。 因此、该代码现在可能没有正确的频率。 但是、假设  MAIN_0_HSDIVOUT9_CLK 可以输出200MHz。

    那么、为了将 PRU 内核时钟设置为200MHz、我希望代码如下所示:

    pruss_coreclk_mux: coreclk-mux@3c {
    	reg = <0x3c>;
        #clock-cells = <0>;
        clocks = <&k3_clks 81 0>,  /* pruss_core_clk */
                 <&k3_clks 81 14>; /* pruss_iclk */
        assigned-clocks = <&k3_clks 81 0>, <&pruss_coreclk_mux>;
        assigned-clock-parents = <&k3_clks 81 2>, <&k3_clks 81 0>; /* DEV_ICSSM0_CORE_CLK_PARENT_POSTDIV4_16FF_MAIN_0_HSDIVOUT9_CLK */
        assigned-clock-rates = <200000000>, <0>; /* 200MHz */
    };

    请告诉我们这是否适合您。 我们将通过该交互操作为 AM62x 时钟创建新的 e2e 常见问题解答和新文档。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 DDR 读取的时序绝对没有变化。   它看起来正在分配时钟并且频率在变化、但从 DDR 读取数据的时间仍然比默认(pruss_iclk)时钟要长几乎一个数量级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    设置 PRU 时钟频率

    即使使用"已更新"的 devicetree 设置、我也预计在使用接口时钟以外的其他时钟时读取会花费更长的时间(确切时间待定)。 如果使用的不是默认的250MHz ICLK、这项工作的主要目的是确保代码可转发可移植。

    请发布您正在测试的确切 devicetree 设置以及每个设置下观察到的结果。

    我假设如上所述、当您设置 PRU 内核时钟= ICLK 时、DDR 读取不会花费额外的周期、对吧?

    您可以通过使用 devmem2检查这些寄存器来验证您在硬件中的更改:

    在 PRU 子系统内:  

    ICSSG_CORE_SYNC_REG (偏移0x26000、寄存器0x3C)
    位 CORE_VBUSP_SYNC_EN:0h = ICSSGn_CORE_CLK 是源、1h = ICSSGn_ICLK 是源

    在控制 MMR 寄存器中:

    CFG0_ICSSM0_CLKSEL (物理地址 0010 8040h)

    位0 ICSSM0_CLKSEL_CORE_CLKSEL (选择 ICSSM0功能时钟源字段值(其他
    为保留):1'b0 - MAIN_PLL2_HSDIV0_CLKOUT 1'b1 - MAIN_PLL0_HSDIV9_CLKOUT)

    好的、但我仍然看到较高的延迟。 我还能做什么?  

    您是否使用 SRAM 实现任何用途? SRAM 的访问延迟通常低于 DDR。 我还想了解访问 SRAM 时 ICLK 与其他时钟之间的延迟差异是否与访问 DDR 时不同。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于250MHz、我将使用:

     pruss_coreclk_mux: coreclk-mux@3c {
        reg = <0x3c>;
        #clock-cells = <0>;
        clocks = <&k3_clks 81 0>,  /* pruss_core_clk */
                 <&k3_clks 81 14>; /* pruss_iclk */
        assigned-clocks = <&pruss_coreclk_mux>;
        assigned-clock-parents = <&k3_clks 81 14>;
    };

    对于200MHz 和333MHz、我将使用:

    pruss_coreclk_mux: coreclk-mux@3c {
        reg = <0x3c>;
        #clock-cells = <0>;
        clocks = <&k3_clks 81 0>,  /* pruss_core_clk */
                <&k3_clks 81 14>; /* pruss_iclk */
        assigned-clocks = <&k3_clks 81 0>, <&pruss_coreclk_mux>;
        assigned-clock-parents = <&k3_clks 81 2>, <&k3_clks 81 0>; /* DEV_ICSSM0_CORE_CLK_PARENT_POSTDIV4_16FF_MAIN_0_HSDIVOUT9_CLK */
        assigned-clock-rates = <200000000>, <0>; /* 200MHz */
    };

    (仅更新333MHz 的时钟速率)

    这导致时序如下所示:

    和我使用的代码:

        RESET_PRU_CLOCK r8, r9
        LDI32    r8,  0x70000000   //  OCSRAM
        LDI      r9,  1024
        LOOP TEST_OCSRAM_DONE, r9
            LBBO &r10, r8, 0, 32
            ADD r8, r8, 32
    TEST_OCSRAM_DONE: 
        GET_PRU_CLOCK r8, r9, 4
        SBCO &r8, CONST_PRUDRAM, 16, 4
    
        RESET_PRU_CLOCK r8, r9
        LDI32    r8,  0x0005040000  // M4 DRAM
        LDI      r9,  1024
        LOOP TEST_M4_DONE, r9
            LBBO &r10, r8, 0, 32
            ADD r8, r8, 32
    TEST_M4_DONE: 
        GET_PRU_CLOCK r8, r9, 4
        SBCO &r8, CONST_PRUDRAM, 24, 4
    
    
        RESET_PRU_CLOCK r8, r9
        LDI32    r8,  0x8f000000  // DDR DRAM (reserved)
        LDI      r9,  1024
        LOOP TEST_DDR_DONE, r9
            LBBO &r10, r8, 0, 32
            ADD r8, r8, 32
    TEST_DDR_DONE: 
        GET_PRU_CLOCK r8, r9, 4
        SBCO &r8, CONST_PRUDRAM, 32, 4
    
    
        RESET_PRU_CLOCK r8, r9
        LDI32    r8,  0x00010000  // local shared ram
        LDI      r9,  1024
        LOOP TEST_SHARED_DONE, r9
            LBBO &r10, r8, 0, 32
            ADD r8, r8, 32
    TEST_SHARED_DONE: 
        GET_PRU_CLOCK r8, r9, 4
        SBCO &r8, CONST_PRUDRAM, 40, 4

    然后、我可以使用 devmem2从 PRU 的 RAM 中查询四个值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    [报价 userid="280115" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459880/am625-i-would-like-to-get-the-pru-running-at-333mhz-in-am625/5640275 #5640275"]我将请 Nitika 跟进每个时钟源究竟支持哪些频率。 因此、该代码现在可能没有正确的频率。 [报价]

    如上面 Nick 所提到的、请确定 频率可用于每个 PLL 时钟源:

    PLL2 (父时钟 ID 1):225和300MHz
    PLL0 (父时钟 ID 2):200,250和333 MHz

    此致、

    Nitika