主题中讨论的其他器件:SysConfig-AM263X-TMDS64EVM、MCU-PLUS-SDK
工具与软件:
尝试使 am64x-EVM 板 SDCard 在 MCU 10.01.0.32下正常工作。 (使用 SysConfig 1.21.2)
最初在 MCU+ 9.X / SysConfig 1.20.0软件下进行了初始测试、然后切换到 MCU+ 10库。
遇到单元无法从 SDCard 引导的问题、当使用 MCU+10.X SBL_SD 引导软件时、所有控制台都不输出任何内容。 使用 MCU+ 9 SBL_SD 引导软件时没有问题。
使用 MCU+ 9、引导加载程序和 MCU+ 10库可以加载和运行所有应用程序。
借助 MCU+ 10库、所有处理器都在运行 FreeRTOS。 希望添加对 FreeRTOS-FAT 的支持。 使用 SysConfig 1.21.2添加对电路板 A53或 r5fss0-0上 FAT 和 eMMC 的支持。 没问题。
尝试添加对 SDCard 的支持、无论 A53ss0-0还是 r5fss0-0、多核应用程序负载和 r5fss0-0和 a53ss0-0似乎都不运行。 无法通知其他 r5fssX-X 内核、因为它们已设置为将调试日志发送到 r5fss0-0内核。 m4fss0-0内核运行。
在 MCU+版本9和版本10之间、我看到 mmcsd 驱动程序有很大变化。
我在论坛上确实看到过一个主题"MMCSD-AM263X:MCU-PLUS-SDK 无法正常工作-遭到破坏或出现错误配置?"、但没有给出解决方案。 (我不知道是否存在同样的问题?)
尝试让 MCU+ 10使用 SDCard 的任何帮助。 (我已尝试将驱动程序都设置为 LLD 和 HLD 模式)。
我知道这是一种摇摆。
Robert