This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:ONVIF 支持

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459137/am62a3-onvif-support

器件型号:AM62A3

工具与软件:

 AM62A3是否 支持 ONVIF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi Thirumalaikumar

    感谢您的提问。

      AM62A3是否 支持 ONVIF?

    我不知道支持 ONVIF 的 SOC。

    您是否能够分享有关您的要求的更多信息?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要开发与 ONVIF (开放网络视频接口论坛)协议兼容的摄像头。 所以、我想确认我的摄像头中是否使用了 AM62A3处理器、它是否兼容 ONVIF? 我们是否有专门用于该目的的固件包?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi Thirumalaikumar

    感谢您提供的意见。

    我不知道 ONVIF (开放网络视频接口论坛)的支持是否可用。

    让我分配给我们的摄像机专家、以便获取任何其他输入。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sreenivasa! 请在指定相机专家时作出响应。 即使没有支持包、请告诉我该处理器是否仅兼容 ONVIF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM62A 器件不支持 ONVIF。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi Thirumalaikumar

    我更新了 E2E 主题标题、以反映供其他用户查询和查询的能力。  

    AM62A3:ONVIF 支持

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    感谢您的回复!

    您能否推荐一些 ONVIF 与 AM62A 类似规格兼容的处理器

    谢谢!

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preethi、

    一些较旧的器件(如 DM368)支持 ONVIF。 例如、请查看此 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/153942/onvif-for-dm368

    较新的器件不支持 ONVIF。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preethi、

    Jacinto 系列似乎也不支持 ONVIF。

    此致、

    Sreenivasa