请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
您好!
我们来比较一下使用 LMBench 的 LPDDR 读取性能。 阵列大小为64MB 且配置的温度范围为-40°C 至85°C、读取延迟为218纳秒。 当温度范围设为-40°C 至95°C 时、读取延迟增加到326纳秒。 是否预计会出现这种性能下降水平?
Joonas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们来比较一下使用 LMBench 的 LPDDR 读取性能。 阵列大小为64MB 且配置的温度范围为-40°C 至85°C、读取延迟为218纳秒。 当温度范围设为-40°C 至95°C 时、读取延迟增加到326纳秒。 是否预计会出现这种性能下降水平?
Joonas