主题中讨论的其他器件:DP83869HM、 DP83869
工具与软件:
我们使用 AM64x AM64x-EVM GP 电路板进行测试。
引导祝贺如下
具有 FS 模式的主引导模式 SD 卡
次级引导模式保持为以太网模式。
引导至 u-boot 大约需要40秒(通过检查 UART 调试端口上的调试消息确认)
检查 SD 卡 clk 引脚和 MDIO 引脚上的波形、
结果表明、当选择具有 FS 模式的 SD 卡作为主卡时、即使插入了 SD 卡、它也在访问以太网(SD/CD 引脚为低电平)
在 SD 卡 CLK 上获得任何波形需要40秒。
如果主器件和备用器件均设置为 SD 卡、则会立即显示 uboot 调试消息。 此外、在 SD 卡时钟上电时会立即观察波形。
请帮助解码此启动行为。
----------------------------------------------------------------------------------------
有关以太网引导的另一个问题、内部 ROM 支持哪个 Phy。
当前、DP83869HM 通过 MDIO0连接到 RGMII2接口(PHY 地址设置为00001、启用了自动协商)
内部 ROM 是否支持此 PHY?
--------------------------------------------------------------------------------