This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:tflite 不支持自定义层

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469626/tda4vm-custom-layer-not-supported-by-tflite

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

是否可以创建 tflite-runtime 不支持的定制 TIDL 层? 实际上、在 Map 函数(TIDL_MapCustomParams)中、需要指定 TensorFlow 层的名称。 以下是 TI 提供的示例:

strcmp(currLayerName, (const char *)"MaxPool") == 0

如果是这样、如何将定制 TIDL 层映射到 tflite-runtime 无法识别的层?

谢谢!

Azer

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    定制层文档是 Processor SDK RTOS J721E ADDON 封装的一部分。 详情请见: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/10_01_00_04/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/datasheet_sdk_j721e.html

    安装后、可以在以下位置找到定制层文档:
    tidl_xx_xx_xx_xx/ti_dl/docs/user_guide_nad_html/md_tidl_custom_layer.html

    请告诉我此文档是否解答了您的问题。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fabiana

    感谢您的回答。

    不过、有一个问题我不明白。 ti_dl\custom\tidl_custom_import.c 中指定的自定义图层是否会覆盖原始图层?

    例如、具有3x3跨度为2的"MaxPool"层已存在、并受 TIDL-RT 支持。 执行推理时、该图层是识别为原始图层还是自定义图层?

    如果不是、指定使用自定义图层的步骤是什么? 或者如何用自定义的原稿替换原稿?

    此致、

    Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    在导入配置文件中设置以下变量以启用自定义图层:

    enableCustomLayers = 1

    谢谢!

    Fabiana