This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DCC 如何捕获原始图像

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470665/tda4vm-how-does-dcc-capture-raw-images

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、DCC 软件在检索原始图像时崩溃。 日志显示以下错误。我使用的版本是3.1。

Network_read: tmpDataSize = 0x50 recv returned 0xffffffff
Error : Network_read returned -1
 ITT_SERVER Error: recv() failed (port=5000) !!!
^Chandling interrupt.

在假期之前工作正常。 此外、我已经将代码恢复为原始 SDK 版本、但错误仍然存在。 我可以确认的是网络正常、文件可以传输。

我期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    我们将使用该线程来捕获原始图像、并根据需要保持另一个线程打开。

    您的上面的日志在我的浏览器中没有正确显示。

    重新发布我的响应以测试崩溃。

    在这种情况下、我可以尝试使用 TI EVM 和 SDK 支持的摄像头来执行一些操作。

    -重新启动我的电脑(与调优工具已安装),并启动一个新的项目来捕获原始图像

    -卸载并重新安装调优工具,并重新启动 PC ,如果我怀疑这是调优工具的问题。

    -使用一个预编译的二进制版本从 TI.com (例如,最新的10.1版本)闪存 SD 卡和测试再次捕获

    -检查网络连接(防火墙等)和/或使用直接链接和静态 IP 没有任何路由器

    -使用单摄像头应用程序中的"s"键捕获原始图像,以将原始图像保存在 SD 卡上,如果网络问题无法解决(例如防火墙)。