This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:使用 MOTOR-CONTROL-SDK AM243X-的 SysConfig

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470402/sk-am64b-use-sysconfig-from-motor-control-sdk-am243x

器件型号:SK-AM64B
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

面向 SK-AM64B 上的 Σ-Δ 输入应用、我想使用 AM243X 电机控制 SDK 中的 SDFM 示例。  

AM243x 与 AM64x 大致相同、但没有应用内核。 但是、我无法找到方法来:

  1. 从 AM64x-AM243x 中获取一个以 MOTOR-CONTROL-SDK 为目标的示例工程、或
  2. 从 MCU+ SDK AM64x 获取示例工程的 SysConfig、以提供"TI 电机控制协议"选项卡。 该选项卡位于 AM243X 电机控制 SDK 基于 SysConfig 的工程中、如下图所示:

我正在使用:

  • CCS v12.8
  • MCU-PLUS-SDK v09.02.01
  • SysConfig v1.21
  • MOTOR-CONTROL-SDK - AM243X v09.02.00
  • Windows 11.

如果我无法在 MCU+ AM64X 项目的 SysConfig 中获取"TI 电机控制协议"视图、您能具体建议如何移植示例代码吗?

谢谢!
TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    仅针对 AM24系列支持和验证电机控制 SDK。 目前没有计划为 AM64提供支持。 您可以利用 AM24 SDK 来构建您的系统、因为底层组件是相同的、但我们不能提供其他支持。  

    此致

    Mukul