工具与软件:
尊敬的 TI:
我有以下几个问题:
- CPSW 开关控制寄存器中的 ECC_CRC_MODE 是什么?
- 如何工作?
- 可以禁用 ECC_CRC_MODE 吗?
期待您的答复。
此致、
Hasan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
我有以下几个问题:
期待您的答复。
此致、
Hasan
您好!
[报价 userid="557709" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469720/tda4vm-cpsw-switch-control-register-ecc_crc_mode "] CPSW 开关控制寄存器中的 ECC_CRC_MODE 是什么?[/QUOT]它用于选择 ECC 错误由 ECC 聚合器引起的位置。
它是如何工作的?
它用于在 CPSW RAM 上运行 ECC 测试时、以在数据包标头或数据包数据中引起错误。
[报价 userid="557709" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469720/tda4vm-cpsw-switch-control-register-ecc_crc_mode "]可以禁用 ECC_CRC_MODE?[/QUOT]默认情况下、未在 ECC 中启用 CPSW 的 ECC 聚合器、因此上述聚合器不具有任何意义。
此致、
Sudheer
尊敬的 Sudheer:
感谢您的答复。
可以禁用 ECC_CRC_MODE 吗?
默认情况下、未在 ECC 中启用 CPSW 的 ECC 聚合器、因此上述聚合器不具有任何意义。
[报价]如何启用它并在 CPSW RAM 上运行 ECC 测试?
CPSW RAM 中存储了哪种类型的数据?
此致、
Hasan
您好!
如何启用它并在 CPSW RAM 上运行 ECC 测试
您可以参阅 SDL 的 ECC 测试。
CPSW RAM 中存储了哪种类型的数据?
CPSW 具有多个用于 ALE 和端口的 RAM。
端口将存储数据包的入口和出口。
此致、
Sudheer
尊敬的 Sudheer:
您可以参考 SDL 的 ECC 测试。
您能否在 SDK 中为 cpsw 提供 ECC 测试的路径?
[报价 userid="540868" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469720/tda4vm-cpsw-switch-control-register-ecc_crc_mode/5641761 #5641761"]CPSW 开关控制寄存器中的 ECC_CRC_MODE 是什么?
它用于选择 ECC 错误由 ECC 聚合器引起的位置。
如何工作?
它用于在 CPSW RAM 上运行 ECC 测试时、以在数据包标头或数据包数据中引起错误。
[/报价][报价用户 id="557709" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469720/tda4vm-cpsw-switch-control-register-ecc_crc_mode/5641782 #5641782"]可以禁用 ECC_CRC_MODE 吗?
默认情况下、未在 ECC 中启用 CPSW 的 ECC 聚合器、因此上述聚合器不具有任何意义。
如前所述、 ECC_CRC_MODE 仅用于运行 ECC 测试、并且默认情况下禁用 ECC 聚合器、因此该位不具有任何意义。
如果启用了 ECC 聚合器并且 设置或清除了该 ECC_CRC_MODE 位并且我不想运行 ECC 测试、会发生什么情况?
如何启用 ECC 聚合器但不想运行 ECC 测试?
此致。
Hasan
您好!
[报价 userid="557709" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469720/tda4vm-cpsw-switch-control-register-ecc_crc_mode/5644367 #5644367"]您可以参阅 SDL 的 ECC 测试。
您能否在 SDK 中为 cpsw 提供 ECC 测试的路径?
[报价]请参阅 SDK"PSDK_RTOS/SDL/TEST/ECC/ECC_SDL_funcTest"中 SDL 的 ECC 功能测试。
[报价 userid="557709" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469720/tda4vm-cpsw-switch-control-register-ecc_crc_mode/5644367 #5644367"]根据讨论、 ECC_CRC_MODE 仅用于运行 ECC 测试、并且默认情况下禁用 ECC 聚合器、因此该位没有意义。[/QUOT]是的、这是为了在测试期间通过 ECC 聚合器引入错误。
如果启用了 ECC 聚合器并且 设置或清除了此 ECC_CRC_MODE 位且我不想运行 ECC 测试、将会发生什么情况?
即使您没有运行 ECC 测试来模拟通过 ECC 聚合器的错误注入、也没有意义。
当您要通过 ECC 聚合器注入错误时、该选项会很有用。
如何启用 ECC 聚合器但不想运行 ECC 测试?
ECC 聚合器、用于注入错误并获取 ECC 状态并路由到 ESM 以生成事件。
如果您需要有关 ECC 的更多信息、请参阅 TRM。
如果您要测试/运行 ECC、请创建一个新主题。
当 我们 未注入错误时、"ECC_CRC_MODE"不重要。
此致、
Sudheer
您好!
要运行 ECC 测试时、我将创建一个新线程。
当然、我将关闭该主题。
此致、
Sudheer