This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CSI DSI

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463339/tda4vm-csi-dsi

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI 专家!

SDK8.6、

我们在 TDA4VM 上实现了以下数据链路:

请帮助我们理解:

如何确保 camera1始终显示在 LCD1上、而 camera2始终显示在 LCD2上?

为实现这一目标、需要如何实施软件?

期待你的答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    camera1本质上是您的虚拟通道0、在捕获节点中、很可能是通道0、因此如果您首先将其放在超级帧中、然后要求序列化将其拆分并在 lcd1上发送、则会起作用。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您的答复。

    不过、如以下链接所示:

    摄像 1. ->chVcNum[ 1.  "--  显示 1. 节点;

    摄像 2. ->chVcNum[ 2.   "-- 显示 2. 节点;

    chVcNum 如何与 display_node 匹配?

    请帮助我们理解这种疑问,期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    连接应如下所示。  

    vcChNum0 -> Channel Num0 -> Display0节点

    vcChNum1 -> Channel num1 -> Display1节点

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您的答复。

    这是怎么做的 vcChNum0是否与通道 Num0匹配?

    这是怎么做的 通道编号0匹配 Display0节点?

    其底层是如何实现的?

    期待您的回答。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    Channel num0是在数组索引0中指定的虚拟通道、依此类推。  您需要在应用程序中创建两个显示节点、display0是第一个显示节点。  

    我不会得到什么是底层?

    此致、

    Brijesh