This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:j721e SDK 中的像素级透明度:可行吗?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470450/processor-sdk-j721e-pixel-level-transparency-in-j721e-sdk-is-it-possible

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

工具与软件:

尊敬的 TI 开发者论坛成员:

我希望这封邮件能让您满意。 我写信询问是否可以在 j721e SDK 中的像素级设置透明度。
我查看了 DSS 文档、似乎只覆盖了整个平面的透明度、而没有提及单独的像素调整。
如果有人提供这方面的信息、我将非常感谢您的指导。

非常感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、桥本山、

    技术参考手册的第12.6节包含有关透明度和 DSS 硬件支持的信息、如下所示:

    这是您要找的吗? 您是否在寻找 Linux 或 RTOS 示例?

    此致、

    Takuma