This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:Cadence OSPI 控制器是否支持在 STIG 或间接读取模式下使用 PHY 模块?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470475/am62a7-does-cadence-ospi-controller-support-use-phy-module-in-stig-or-indirect-read-mode

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具与软件:

  1. 我知道的后台信息是 PHY 只能在直接读取/写入模式下使用。
    1. 在流水线模式下、只能使用 PHY 读取16字节对齐的数据、但如果是没有 PHY 的133MHz 和 DTR 8-IO、如何正确读取非对齐的数据?
    2. 点击读取延迟不能满足133MHz 和 DTR 8-IO 条件下的 OSPI NOR 闪存读取时序要求。
    3. 由于读取状态寄存器(RDSR)操作只能在 STIG 模式下工作、因此控制器支持在此模式下使用 PHY 吗?
  2. 其他信息
    1. EVB:SK-AM62A-LP、使用 OSPI NOR 闪存替换板载 OSPI NAND 闪存
    2. OSPI NOR 闪存 EPN:MX66UW2G345g
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通读您的问题、请阅读我的以下评论。

    [quote userid="592734" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470475/am62a7-does-cadence-ospi-controller-support-use-phy-module-in-stig-or-indirect-read-mode
    • EVB:SK-AM62A-LP、使用 OSPI NOR 闪存替换板载 OSPI NAND 闪存
    • OSPI NOR 闪存 EPN:MX66UW2G345g
    [报价]

    使用像 Macronix 这样的 NOR 闪存器件应该不会有问题、但您必须考虑以下因素。

    在八通道 DDR 闪存中、每个字都是16位、因此可能具有大字节序、也可能具有小字节序。 macronix 是大端字节序、我们的系统是小端字节序。 控制器不提供交换此信号的方法。 如果我们针对所有数据操作始终坚持使用8d-8d-8d 模式、则这不是问题。 但当你尝试混合模式的时候,这将是伤害。

    [报价 userid="592734" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470475/am62a7-does-cadence-ospi-controller-support-use-phy-module-in-stig-or-indirect-read-mode 我知道的背景信息是 PHY 只能用在直接读/写模式下。
    1. 在流水线模式下、只能使用 PHY 读取16字节对齐的数据、但如果是没有 PHY 的133MHz 和 DTR 8-IO、如何正确读取非对齐的数据?
    2. 点击读取延迟不能满足133MHz 和 DTR 8-IO 条件下的 OSPI NOR 闪存读取时序要求。
    3. 由于读取状态寄存器(RDSR)操作只能在 STIG 模式下工作、因此控制器支持在此模式下使用 PHY 吗?
    [报价]

    如果选择 PHY 模式、请通读本妥善编写的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431856/faq-am62a7-ospi-phy-tuning-algorithm

    目前、对于 NOR 闪存部分:我们支持直接读取和间接写入。

    对于 NAND 闪存部分、我们支持:直接读取和直接写入操作。 此处记录了导致该错误的原因: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448730/am6421-does-ospi-support-dma/5561444#5561444

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    1. 首先、 MX66UW2G345G 是新款 Macronix 八进制闪存 EPN、它可以在 DTR OPI 读取中自行交换字节、不需要控制器再次交换字节。 它以字节模式而不是字单元输出数据。
      • 目前对于 NOR 闪存器件:我们支持直接读取和间接写入。
      1. 但我有一个问题、主机如何在不使用 PHY 的133MHz 或更高频率和 DTR 八进制模式下正确读取闪存状态寄存器(RDSR)。 如果没有 Rx、TX 和读取延迟配置参数、RDSR 是否仍然可以正确读取?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、 MX66UW2G345g 是一款新型 Macronix 八进制闪存 EPN、可以在 DTR OPI Read
    中自行交换字节

    很高兴了解有关 Macronix 闪存部件的信息。

    [报价 userid="592734" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470475/am62a7-does-cadence-ospi-controller-support-use-phy-module-in-stig-or-indirect-read-mode/5644178 #5644178"]但我有一个问题、那就是主机如何在133MHz 或更高频率以及不带 PHY 的 DTR 八进制模式下正确读取闪存状态寄存器(RDSR)? 如果没有 Rx、TX 和读取延迟配置参数、RDSR 是否仍能正确读取?[/QUOT]

    因此、phy 仅用于较快的读取。 如果未启用 PHY、读取操作仍然可以正确发生。

    PHY 的整个点都会绕过分频器值、因此有效频率是原始频率、不会因为时钟分频器而被粉碎。

    此致、

    Vaibhav