This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:McASP 串行器输入是交错的

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469958/audio-am62d-evm-mcasp-serializer-inputs-are-interleaved

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

 我们使用 AM62D EVM。  

  1. 我们有两条从 Audio Precision 到 IS 输入 EVM 的串行数据线。  
  1. 每条数据线路都配置为 TDM 4
  1. McASP0 通过 TDM4配置来配置2个串行器。 我已经附加了 SysConfig 文件。
  1. 我们在第二条串行线路(CH5-CH8)上发送正弦信号、而在第一条线路(CH1-CH4)上不发送任何信号
  1. 我们预计接收到以下通道顺序:Ch1-CH4 (零)后跟 Ch5-Ch8 (正弦波)
  1.  但我们看到了通道顺序-> CH1、CH5、CH2、CH6、CH3、CH7、CH4、CH8
  1. 两个串行器 通道 (TDM4) 是交错的。 但我们希望按照步骤5中的顺序接收该信道。
  1. McASP 配置、自动选择1串行器多槽交错配置、并显示为灰色。 我们无法改变它。 这是正确的配置吗?
  1. 我们需要更改 McASP 中的哪些设置才能获得预期的顺序?

请告知我们。

谢谢

Deepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../audio_5F00_app_5F00_c7x_5F00_multi.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    [quote userid="623569" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469958/audio-am62d-evm-mcasp-serializer-inputs-are-interleaved McASP 配置、自动选择1串行器多槽交错配置、并显示为灰色。 我们无法改变它。 这是正确的配置吗?[/QUOT]

    该配置正确。 驱动程序级别不支持该选项、这就是该选项显示为灰色的原因。 如果您要取消交错、则必须通过设置 uDMA 的 TRPD 来从应用程序代码执行此操作。
    请查看"MCU_PLUS_SDK_DIR/am62dx/examples/drivers/McASP/McASP_MULTIPLE_IN_STEREAL_OUT"。 您还可以参考 TRM 来了解如何配置 TRPD 参数。
    谢谢!
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyansh:

       感谢您提供的信息。 我们将对其进行研究。  

    Deepa