工具与软件:
您好!
我刚刚将我的 SD 卡升级到最新版本 SDK OS(10.01 )。 发现显示端口无法正常工作。 但之前的 SDK 版本为8.06、显示端口可以正常工作。 我将附加启动日志文件。
此致、
Rejin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我刚刚将我的 SD 卡升级到最新版本 SDK OS(10.01 )。 发现显示端口无法正常工作。 但之前的 SDK 版本为8.06、显示端口可以正常工作。 我将附加启动日志文件。
此致、
Rejin
尊敬的 Rejin:
您是否可以尝试应用该补丁: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commit/?h=ti-linux-6.6.y&id=118cf0c8b392bed94437f1519de10b63705dbacd
在9.2/10.0时间范围内存在一个已知问题、显示内容由上述提交修复。
如果上述补丁不起作用、我会在共享日志中看到连接器探测器已延迟。 这是否使用 TI J721E EVM 板和默认 SDK 映像而没有更改 DTS 或内核?
此致、
Takuma
尊敬的 Rejin:
在构建和安装 Linux 内核时、最好遵循"使用示例"一节。
此致、
Takuma
尊敬的 Rejin:
对于显示更改、这些更改都不在树外、因此使用"顶级 Makefile"就足够了。 但是、如果要在树内核(如 GPU 驱动程序)中构建(这不是显示所必需的、但会加速图形)、则有两个选项:
Yocto 编译需要更长的时间来运行初始编译(在良好的 PC 上可能需要半天的时间)、但一旦构建、它将拥有 Linux 的所有功能、包括内核映像、文件系统和树外模块。 此外、第二个编译及后续编译将使用缓存数据、因此不会花费太长的时间。
独立编译 仅构建 GPU 驱动程序、因此耗时更少。 但是、它仅构建 GPU 驱动程序、因此如果您最终迁移到 Yocto 修改要在文件系统中包含的内容、则此设置可能是多余的。
在任何情况下,为了对暗屏进行调试,我建议使用"顶级 Makefile"来修改内核/内核模块提交。
此致、
Takuma