请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA78XEVM 工具与软件:
您好!
1) 1)在传输期间、MCSPI 是否可以将 MOSI 的方向从输出更改为输入?
例如、在 Micron m70a nand spix2配置上需要此操作:

2)如果之前的请求是可行的、如何继续在该通道上使用 DMA?
感谢您的关注
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
1) 1)在传输期间、MCSPI 是否可以将 MOSI 的方向从输出更改为输入?
例如、在 Micron m70a nand spix2配置上需要此操作:

2)如果之前的请求是可行的、如何继续在该通道上使用 DMA?
感谢您的关注